Voi siete qui: Applicazione Foglio elettronico > Come spostarsi in un foglio di calcolo

Come spostarsi in un foglio di calcolo

Un foglio di calcolo contiene una lettera di colonna in cima a ciascuna colonna ed un numero di riga a sinistra di ciascuna riga. Le due righe superiori e i numeri di riga rimangono fissi durante lo scorrimento. È possibile assegnare un nome ad una colonna di dati per renderla disponibile come variabile di lista nelle applicazioni di TI‑Nspire™.

À

Lettera di riferimento colonna

Á

Cella del nome di colonna per definire una colonna come variabile di lista

Â

Cella della formula di colonna per generare una colonna di dati

Ã

Numero di riferimento riga

Ä

Celle - Qualsiasi elemento vuoto (nullo) in una lista viene identificato da un trattino basso (“_”). I valori che si estendono oltre la larghezza della cella vengono troncati (143489...). Soffermare il puntatore sulla cella per visualizzare il valore completo

Å

Riga di introduzione (include il riferimento alla cella corrente)

È possibile fare clic su qualsiasi cella per visualizzarne o modificarne il contenuto. Quando un foglio di calcolo è più grande dell'area di lavoro di Foglio elettronico, è possibile spostarsi su parti diverse del foglio di calcolo utilizzando il tasto Tab e i tasti di scelta rapida.

Premere Tab per spostarsi tra il corpo del foglio di calcolo (zona dati) e i nomi e le formule delle colonne (zona nomi).
Premere , , e per spostarsi nel foglio di calcolo di una cella alla volta (tra le celle di una zona). I tasti freccia spostano il cursore da una cella all'altra e fanno scorrere il foglio di calcolo secondo necessità per mantenere visualizzata la cella selezionata.
Per spostarsi di diverse celle alla volta, premere Pag Su, Pag Giù, Home e Fine.

Palmare: premere i tasti / 9(Pag. Su), / 3 (Pag. Giù), / 7 (Home), e / 1 (Fine).

Utilizzare il comando Vai a del menu Azioni per selezionare una cella specifica. Digitare la lettera della colonna e il numero di riga della cella (come ad esempio G16).
Premere Invio per attivare la modalità di modifica della cella.
Trascinare la barra di scorrimento per spostarsi verticalmente senza modificare la cella o il blocco di celle selezionato.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated