È possibile definire una colonna come una lista denominata di elementi dello stesso tipo di dati. Una volta definita, una lista può essere utilizzata da Grafici e geometria, Calcolatrice, Dati e statistiche e altre istanze di Foglio elettronico all'interno dell'attività corrente.
Nota: Il Foglio elettronico può visualizzare fino a 2500 elementi in una lista.
È possibile condividere una colonna di dati definendola come variabile di lista.
Nota: evitare di definire variabili con gli stessi nomi delle variabili utilizzate per l'analisi statistica. In alcuni casi, potrebbe prodursi un errore.
I nomi di variabile utilizzati per l'analisi statistica sono elencati nella Guida di riferimento di TI‑Nspire™, sotto la voce stat.results.
| 1. | Fare clic sulla cella per passare alla cella del nome della colonna (la cella superiore della colonna). |
—oppure—
Premere ▲ come necessario.
| 2. | Digitare un nome per la variabile di lista e premere Invio. |
La colonna ora è disponibile come variabile di lista per altre applicazioni di TI‑Nspire™.
| 3. | Creare elementi nella lista allo stesso modo di come si creano dati nelle celle di un foglio di calcolo. Ad esempio, è possibile digitare dati in ogni cella oppure utilizzare una formula per generare una colonna di dati. |
Note:
| • | Se nell'attività corrente esiste già una variabile con il nome specificato, Foglio elettronico visualizza un messaggio di errore. |
| • | Quando si seleziona la cella della formula di colonna di una lista, essa mostra il nome della lista in un'espressione del tipo width:=. |
| • | Le liste possono contenere elementi vuoti (identificati con "_"). |
| • | È possibile far riferimento a un elemento specifico di una lista denominata dall'applicazione Calcolatrice. Utilizzare il nome della lista e la posizione dell'elemento all'interno di questa. In una lista denominata Heights, ad esempio, è possibile fare riferimento al primo elemento specificando Heights[1]. Heights[2] fa riferimento al secondo elemento e così via. |
Collegando una colonna a una variabile di lista esistente è possibile visualizzare e modificare facilmente i valori della lista. La lista può essere qualsiasi lista condivisa nell'attività corrente e può essere definita in Grafici e geometria, Calcolatrice o in qualsiasi istanza di Foglio elettronico.
Dopo aver collegato una colonna a una lista, Foglio elettronico mostra automaticamente tutte le modifiche apportate alla lista con altre applicazioni di TI‑Nspire™.
| 1. | Fare clic sulla cella della formula di colonna (la seconda cella dall'alto) della colonna da collegare alla variabile. |
| 2. | Fare clic sul nome della variabile di lista da collegare. |
—oppure—
Fare clic su
nella barra degli strumenti (premere h sul palmare), fare clic su Collega a, quindi selezionare la variabile da collegare.
| 3. | Premere Invio. |
La colonna mostra gli elementi della lista.
Note:
| • | non è possibile collegare più volte la stessa variabile nella stessa pagina. |
| • | Occorre prestare attenzione quando si crea un collegamento a una variabile di sistema in quanto il collegamento potrebbe impedire al sistema di aggiornare la variabile. Le variabili di sistema includono ans e risultati statistici (come ad esempio stat.results, stat.RegEqn e stat.Resid). |
Quando si inserisce un elemento in una lista, gli elementi rimanenti vengono spostati verso il basso per creare spazio. Le altre colonne rimangono invariate.
| ▶ | Fare clic su Inserisci> Inserisci cella. |
Quando si elimina un elemento, gli elementi rimanenti della lista vengono spostati in alto per colmare lo spazio lasciato libero. Lo spostamento verso l'alto influisce solo sulla colonna selezionata.
| 1. | Selezionare la cella dell'elemento da eliminare. |
| 2. | Visualizzare il menu contestuale della cella e selezionare Elimina cella. |
Nota: se si preme Canc o il tasto di arretramento Backspace per cancellare il contenuto della cella anziché eliminare l'elemento della lista, all'elemento viene assegnato il valore 0 (zero). I restanti elementi della lista non vengono spostati.
Condivisione di colonna del foglio di calcolo come variabile di lista