Voi siete qui: Applicazione Grafici > Utilizzo dello strumento Testo per rappresentare graficamente le equazioni

Utilizzo dello strumento Testo per rappresentare graficamente le equazioni

È possibile rappresentare graficamente un'equazione "x=" o "y=" digitandola in una casella di testo e trascinando il testo su un asse. È possibile modificare il testo dell'equazione (per esempio cambiandola in una disequazione), ma non è possibile modificarla tra x= e y=.

Rappresentazione grafica di una relazione trigonometrica da Testo

1. Nel menu Azioni, selezionare Testo.
2. Fare clic sull'area di lavoro per inserire un riquadro di testo.
3. Digitare l'equazione per la relazione trigonometrica, come per esempio x=sin(y)*2.

4. Premere Invio per completare l'oggetto testo.
5. Trascinare l'oggetto testo sugli assi per rappresentare graficamente l'equazione.

Rappresentazione grafica di una retta verticale o orizzontale da Testo

1. Nel menu Azioni, selezionare Testo.
2. Fare clic sull'area di lavoro per inserire un riquadro di testo.
3. Digitare l'equazione per una retta verticale, come per esempio x=4, o una retta orizzontale, come per esempio y=‑2. Fare clic su Invio per completarlo
4. Trascinare l'oggetto testo sugli assi per rappresentare graficamente l'equazione.

Dopo aver rappresentato graficamente la retta, è possibile trascinarla per traslarla o ruotarla.

Rappresentazione grafica di una disequazione da Testo

È possibile rappresentare graficamente le disequazioni che utilizzano operatori >, <, , o . Le aree che soddisfano la disequazione sono mostrate con ombreggiatura. Se le aree adombrate di due o più disequazioni si sovrappongono, l'area di sovrapposizione risulta più scura.

1. Nel menu Azioni, selezionare Testo.
2. Fare clic sull'area di lavoro per inserire un riquadro di testo.
3. Digitare l'espressione della disequazione, come per esempio x<2*sin(y). Fare clic su Invio per completarlo
4. Trascinare l'oggetto testo sugli assi per rappresentare graficamente la disequazione.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated