Voi siete qui: Applicazione Grafici > Relazione grafiche

Relazione grafiche

La rappresentazione grafica di una relazione è disponibile nelle pagine Grafici e nella Finestra analitica delle pagine Geometria.

Per definire le relazioni è possibile utilizzare gli operatori , <, =, > o . L’operatore di diseguaglianza () non è supportato nella rappresentazione grafica di una relazione.

Tipo di relazione

Esempi

Equazioni e diseguaglianze equivalenti a
y = f(x)

y = sqrt(x)

y-sqrt(x) = 1/2

-2*y-sqrt(x) = 1/2

y-sqrt(x) 1/2

-2*y-sqrt(x) 1/2

Equazioni e diseguaglianze equivalenti a
x = g(y)

x = sin(y)

x-sin(y) = 1/2

x-sin(y) 1/2

Disequazioni ed equazioni coniche

x^2+y^2 = 5

x^2-y^2 ≥ 1/2+y

Nota: le limitazioni imposte da una sessione Premere per Test attiva possono limitare i tipi di relazioni che è possibile rappresentare graficamente.

Per rappresentare graficamente una relazione:

1. Dal menu Inserimento/modifica di un grafico, selezionare Relazione.

2. Digitare un’espressione per la relazione.

3. Premere Invio per rappresentare graficamente la relazione.

Suggerimenti per la rappresentazione grafica delle relazioni

È possibile definire rapidamente una relazione dalla riga di introduzione Funzione. Posizionare il cursore immediatamente a destra del segno =, quindi premere il tasto Backspace. Sullo schermo appare un piccolo menu con gli operatori della relazione e un’opzione Relazione. La scelta nel menu posiziona il cursore nella riga di introduzione Relazione.
È possibile digitare una relazione sotto forma di testo nella pagina Grafici, quindi trascinare l’oggetto di testo su uno degli assi. La relazione viene rappresentata graficamente e aggiunta alla cronologia della relazione.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated