Lo strumento Calcola è disponibile nelle applicazioni Grafici e Geometria. Esso consente di calcolare un'espressione matematica inserita come oggetto testo.
L'esempio seguente utilizza lo strumento Calcola per sommare gli angoli misurati di un triangolo.
| 1. | Utilizzando il menu Figure, creare un triangolo e quindi misurarne gli angoli. |
Suggerimento: è possibile abilitare le opzioni per etichettare automaticamente i punti e rendere forzatamente gli angoli del triangolo geometrico numeri interi. Per maggiori informazioni, vedere Cose da sapere, in questo capitolo.
| 2. | Nel menu Azioni, fare clic su Testo. |
| 3. | Fare clic su un punto per il testo e digitare la formula per il calcolo. |
In questo esempio, la formula somma tre termini.
| 4. | Nel menu Azioni, fare clic su Calcola. |
| 5. | Fare clic sulla formula creata. |
Viene chiesto di selezionare un valore per ciascun termine della formula.
| 6. | Quando richiesto, fare clic su ogni misura d'angolo. |
Nota: se è stata memorizzata una misura come variabile, è possibile selezionarla quando richiesto facendo clic su
. Se il nome di una misura memorizzata corrisponde a un termine della formula, è possibile premere “L” quando richiesto per quel termine.
Dopo aver selezionato il terzo termine, il risultato del calcolo si unisce al cursore.
| 7. | Posizionare il risultato e premere Invio per ancorarlo come nuovo oggetto testo. |