Voi siete qui: Utilizzo dell'area di lavoro Documenti > Modifica delle Impostazioni documento

Modifica delle impostazioni documento

Le impostazioni documento regolano la modalità di visualizzazione di tutti i numeri, compresi elementi o matrici e liste, nei documenti di TI‑Nspire™ e PublishView™. È possibile modificare le impostazioni predefinite in qualsiasi momento, nonché selezionare impostazioni per un documento specifico.

Modifica delle impostazioni documento

1. Creare un nuovo documento o aprirne uno esistente.
2. Dal menu File di TI‑Nspire™, selezionare Impostazioni > Impostazioni documento.

Viene visualizzata la finestra Impostazioni documento.

Quando si apre questa finestra per la prima volta, vengono visualizzate le impostazioni predefinite.

3. Premere Tab oppure utilizzare il mouse per spostarsi nell'elenco delle impostazioni. Fare clic su ¤ per aprire l'elenco a discesa e visualizzare i valori disponibili per ciascuna impostazione.

Campo

Valore

Mostra cifre

Float (Mobile)
Float1 - Float12 (Mobile1 - Mobile12)
Fix0 - Fix12 (Fissa0 - Fissa12)

Angolo

Radiante
Grado
Gradiante

Formato esponenziale

Normale
Scientifica
Tecnica

Formato reale o complesso

Reale
Rettangolare
Polare

Modalità calcolo

Auto
CAS: Esatto
Approssima

Nota: il modo Auto mostra qualsiasi risultato che non sia un numero intero in forma frazionaria, a meno che nell'attività sia usato un decimale. Il modo Esatto (CAS) mostra in formato frazionario o simbolico qualsiasi risultato che non sia un numero intero, a meno che nell'attività sia usato un numero decimale.

Formato vettoriale

Rettangolare
Cilindrico
Sferico

Base

Decimali
Esa
Binario

Sistema di unità (CAS)

SI
Inglese/USA
4. Fare clic sull'impostazione desiderata.
5. Scegliere una delle seguenti opzioni:
Per applicare impostazioni personalizzate a TUTTI i documenti, fare clic su Rendi predefinito.
Per applicare le impostazioni solo al documento aperto, fare clic su OK.
Per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic su Ripristina.
Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza effettuare modifiche.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated