Voi siete qui: Cattura di schermi > Salvataggio di schermi con Cattura classe

Salvataggio di schermi con Cattura classe

È possibile salvare schermi catturati per l'uso in altri documenti TI‑Nspire™ che accettano immagini oppure per l'uso in altre applicazioni, quale per esempio Microsoft® Word. È possibile salvare le immagini dello schermo nei seguenti formati: .jpg, .png, .gif. È possibile salvare un'immagine alla volta, selezionare più immagini da salvare o salvare tutte le immagini catturate.

Salvataggio di immagini dello schermo

Per salvare immagini dello schermo catturate con Cattura classe, attenersi alla procedura seguente.

1. Nella finestra Cattura schermi della classe, selezionare lo schermo o gli schermi da salvare come file immagine.
Per selezionare più schermi consecutivi, fare clic sulla prima immagine, quindi mantenere premuto il tasto Maiusc e fare clic sulle ulteriori immagini. Per selezionare più schermi non consecutivi, mantenere premuto il tasto Ctrl (Macintosh®: ) e cliccare su ogni immagine che si desidera salvare.
Per selezionare tutti gli schermi catturati, cliccare su Modifica > Seleziona tutti.
2. Cliccare su File > Salva schermo/i selezionato/i o premere Ctrl + S (Mac®:  + S).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva.

3. Passare alla cartella sul computer in cui salvare il file o i file.
4. Digitare un nome per il file o i file nel campo Nome file.

Il nome file predefinito è Immagine.

5. Nel campo Tipo file, fare clic su ¤, quindi selezionare il tipo di file: .jpg, .png, .gif. Il tipo di file predefinito è .jpg.
6. Fare clic su Salva.

Il file o i file vengono salvati nella cartella designata.

Se si salva una sola immagine, il relativo file viene salvato con il nome specificato nel campo Nome file.
Se si salvano più immagini, i relativi file vengono salvati con il nome specificato nel campo Nome file a cui viene aggiunto un numero per rendere univoco ogni nome. Ad esempio, Immagine1, Immagine 2, ecc.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated