Voi siete qui: Calcolatrice > Calcoli finanziari

Calcoli finanziari

Numerose funzioni di TI‑Nspire™ consentono di eseguire calcoli finanziari, come ad esempio determinare il valore del denaro rapportato al tempo, eseguire calcoli di ammortamento e di ritorno sull'investimento.

L'applicazione Calcolatrice include anche un Risolutore finanziario che consente di risolvere dinamicamente diversi tipi di problemi, come prestiti e investimenti.

Utilizzo del Risolutore finanziario

1. Aprire il Risolutore finanziario.
- Nel menu Finanza, selezionare Risolutore finanziario (Finance Solver).

Viene visualizzato il Risolutore con i valori predefiniti (o i valori precedenti, se è già stato utilizzato in questa attività).

2. Inserire i singoli valori noti utilizzando il tasto e per passare da un elemento all'altro.
- Le informazioni in fondo alla finestra del Risolutore descrivono ciascun elemento.
- Saltare il valore da calcolare.
- Accertarsi di impostare PpY, CpY e PmtAt sui valori corretti (12, 12 e END in questo esempio).
3. Premere e fino a selezionare l'elemento da calcolare, quindi premere ·.

Il Risolutore calcola il valore e memorizza tutti i valori in variabili “tvm.”, quali ad esempio tvm.n e tvm.pmt. Queste variabili sono accessibili a tutte le applicazioni di TI‑Nspire™ che sono contenute nella medesima attività.

Funzioni finanziarie incluse

Oltre al Risolutore finanziario, le funzioni finanziarie incorporate di TI‑Nspire™ comprendono:

Funzioni TVM (Time Value of Money) per il calcolo di valore futuro, valore attuale, numero di rate, tasso di interesse e importo della rata.
Informazioni sull'ammortamento, come ad esempio tabelle di ammortamento, bilancio, interesse pagato e capitale versato.
Valore attuale netto, tasso di rendimento interno e tasso di rendimento modificato.
Conversioni tra tasso di interesse nominale ed effettivo e calcolo dei giorni tra le date.

Note:

Le funzioni finanziare non memorizzano automaticamente i valori degli argomenti o i risultati in variabili TVM.
Per un elenco completo delle funzioni di TI‑Nspire™, vedere la Guida di riferimento.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated