Nota: per introdurre un numero negativo nel palmare, premere v. Per introdurre un numero negativo sulla tastiera del computer, premere il tasto del trattino di sillabazione (-).
Si supponga di voler calcolare 
| 1. | Selezionare la riga di introduzione nell'area di lavoro di Calcolatrice. |
| 2. | Digitare 2^8 per iniziare l'espressione. |
| 3. | Premere ¢ per riportare il cursore sulla linea di base. |
| 4. | Completare l'espressione: |
| - | Digitare *43/12. |
Palmare: Digitare r 43 p 12.
| 5. | Premere · per calcolare l'espressione. |
L'espressione viene visualizzata in notazione matematica standard, con il risultato sulla destra di Calcolatrice.
Nota: se il risultato non rientra sulla stessa riga dell'espressione, viene visualizzato nella riga successiva.
È possibile che nell'esempio precedente venga visualizzato un risultato decimale invece di 2752/3. Un decimale equivalente molto vicino è 917,33333..., ma questa è solo un'approssimazione.
Per impostazione predefinita, Calcolatrice visualizza la forma più precisa: 2752/3. Qualsiasi risultato che non sia un numero intero viene visualizzato in forma frazionaria o (CAS) simbolica. Ciò riduce gli errori di arrotondamento che potrebbero essere introdotti da risultati intermedi in calcoli concatenati.
È possibile forzare un'approssimazione decimale in un risultato:
| • | Premendo tasti di scelta rapida. |
| - | Windows®: Premere Ctrl+Invio per calcolare l'espressione. |
| - | Macintosh®: Premere “+Invio per calcolare l'espressione. |
| - | Palmare: Premere / · invece di · per calcolare l'espressione. |
Premendo / · si forza il risultato approssimato. |
| • | Includendo un decimale nell'espressione (ad esempio, 43. invece di 43). |
| • | Ponendo l'espressione come argomento della funzione approx(). |
| • | Modificando l'impostazione di modalità del documento da Auto o Approximate (Approssimato) in Approximate (Approssimato). |
| - | Nel menu File, selezionare Impostazioni (Settings) > Impostazioni documento (Document Settings). |
Palmare: Premere ~ 1 7.
Si noti che questo metodo forza tutti i risultati in tutte le attività del documento nella modalità Approssimata.
È possibile utilizzare il Catalogo per inserire funzioni e comandi di sistema, simboli e modelli di espressione nella riga di introduzione di Calcolatrice.
| 1. | Fare clic sulla scheda Utilità (Utilities), quindi fare clic su per visualizzare il Catalogo. |
Palmare: Premere k 1.
Nota: alcune funzioni dispongono di una procedura guidata che richiede l'inserimento di ciascun argomento. Queste funzioni sono identificate da un indicatore. Per ricevere le richieste, selezionare Procedure guidate attive (Wizards On).
| 2. | Se il comando che si desidera inserire è presente nell'elenco, selezionarlo e premere · per inserirlo. |
| 3. | Se il comando non è presente: |
| a) | Fare clic sull'elenco di funzioni, quindi premere un tasto alfabetico per andare direttamente ai comandi che cominciano con quella lettera. |
| b) | Premere ¤ o £ secondo necessità per evidenziare il comando da inserire. |
Nella parte inferiore del Catalogo viene visualizzata una Guida, come ad esempio informazioni sulla sintassi o una breve descrizione dell'elemento selezionato.
| c) | Premere · per inserire il comando nella riga di introduzione. |
L'applicazione Calcolatrice dispone di modelli per l'inserimento di matrici, funzioni piecewise (definite a tratti), sistemi di equazioni, integrali, derivate, prodotti e altre espressioni matematiche.
Si supponga di voler calcolare 
| 1. | Nella scheda Utilità (Utilities), fare clic su per visualizzare i modelli. |
Palmare: Premere t.
| 2. | Selezionare per inserire il modello sommatoria algebrica. |
Il modello appare sulla riga di introduzione con piccoli quadratini al posto degli elementi inseribili. Il cursore visualizzato accanto a ciascuno di essi indica che è possibile digitare un valore per l'elemento.
| 3. | Utilizzare i tasti freccia oppure spostare il cursore sulla posizione di ciascun elemento e digitare un valore o un'espressione per esso. |
| 4. | Premere · per calcolare l'espressione. |
| 1. | Nella scheda Utilità (Utilities), fare clic su per visualizzare i modelli. |
Palmare: Premere t.
| 2. | Selezionare . |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea una matrice.
| 3. | Digitare il Numero di righe. |
| 4. | Digitare il Numero di colonne e selezionare OK. |
Calcolatrice visualizza un modello con spazi per le righe e le colonne.
Nota: se si crea una matrice con un numero elevato di righe e colonne, è possibile che la visualizzazione richieda un po' di tempo.
| 5. | Digitare i valori della matrice nel modello e premere · per definire la matrice. |
| ▶ | Per inserire una nuova riga, tenere premuto Alt e premere Invio. |
| ▶ | Per inserire una nuova colonna, tenere premuto Maiusc e premere Invio. |
Palmare:
| ▶ | Per inserire una nuova riga, premere @. |
| ▶ | Per inserire una nuova colonna, premere g ·. |
È possibile utilizzare una procedura guidata per semplificare l'introduzione di alcune espressioni. La procedura guidata contiene caselle etichettate che aiutano a introdurre gli argomenti nelle espressioni.
Si supponga di voler adattare un modello di regressione lineare y=mx+b alle due liste seguenti:
{1,2,3,4,5}
{5,8,11,14,17}
| 1. | Nella scheda Utilità (Utilities), fare clic su per visualizzare il Catalogo. |
Palmare: Premere k 1.
| 2. | Fare clic su una voce del Catalogo, quindi premere L per andare direttamente alle voci che cominciano con “L.” |
Palmare: Premere L.
| 3. | Premere ¤ fino a evidenziare LinRegMx. |
| 4. | Fare clic sull'opzione Procedure guidate attive (Wizards On), se non è già selezionata: |
Palmare: Premere e e per evidenziare Procedure guidate attive (Wizards On), premere · per cambiare impostazione, quindi premere e e per evidenziare nuovamente LinRegMx.
| 5. | Premere ·. |
Viene aperta una procedura guidata con le caselle etichettate per l'inserimento di ogni argomento.
| 6. | Digitare {1,2,3,4,5} nella casella Lista X (X List). |
| 7. | Premere e per passare alla casella Lista Y (Y List). |
| 8. | Digitare {5,8,11,14,17} nella casella Lista Y (Y List). |
| 9. | Per memorizzare l'equazione di regressione in una variabile determinata, premere e, quindi sostituire a Save RegEqn To (Salva equazione di regressione in) il nome della variabile. |
| 10. | Selezionare OK per chiudere la procedura guidata e inserire l'espressione nella riga di introduzione. |
Calcolatrice inserisce l'espressione e aggiunge istruzioni per copiare l'equazione della regressione e visualizzare la variabile stat.results, che conterrà il risultato.
LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f2: stat.results
Calcolatrice visualizza le variabili stat.results.
Nota: è possibile copiare valori dalle variabili stat.results e incollarli nella riga di introduzione.
| 1. | Iniziare la definizione della funzione. Ad esempio, digitare quanto segue. |
Define f(x,y)=
| 2. | Nella scheda Utilità (Utilities), fare clic su per visualizzare i modelli. |
Palmare: Premere t.
| 3. | Selezionare . |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea funzione Piecewise (Create Piecewise Function).
| 4. | Digitare il Numero di tratti funzione e selezionare OK. |
Calcolatrice visualizza un modello con spazi per i tratti.
| 5. | Digitare le espressioni nel modello e premere · per definire la funzione. |
| 6. | Introdurre un'espressione da calcolare o di cui rappresentare graficamente la funzione. Ad esempio, introdurre l'espressione f(1,2) nella riga di introduzione di Calcolatrice. |
| 1. | Nella scheda Utilità (Utilities), fare clic su per visualizzare i modelli. |
Palmare: Premere t.
| 2. | Selezionare . |
Vene visualizzata la finestra di dialogo Crea un sistema di equazioni (Create a System of Equation).
| 3. | Digitare il Numero di equazioni e selezionare OK. |
Calcolatrice visualizza un modello con spazi per le equazioni.
| 4. | Digitare le equazioni nel modello e premere · per definire il sistema. |
Per introdurre diverse istruzioni in una sola riga, occorre separarle con un segno di due punti (":"). Viene mostrato solo il risultato dell'ultima espressione.