Vous êtes ici: Utilisation du mode Présentation en direct > Masquage et affichage de l'unité de présentation

Masquage et affichage de l'unité de présentation

Par défaut, l'unité est affichée au lancement du mode Présentation en direct. L'affichage de l'unité permet de montrer aux élèves les touches utilisées pendant la présentation Lorsque l'unité est visible :

Les touches activées s'affichent en rouge de manière à ce que la classe puisse suivre les actions effectuées par celui qui présente la session.
La dernière touche utilisée reste affichée en surbrillance jusqu'à ce qu'une autre touche soit activée.
Il n'est pas possible d'appuyer ni de cliquer sur les touches visibles sur l'écran de l'unité. Cet affichage visuel montre uniquement les touches utilisées par celui qui présente la session en direct sur son unité.

Masquage de l'écran de l'unité

Pour masquer l'unité, désélectionnez l'option Afficher la calculatrice sur la barre des options d'affichage.

L'unité est masquée et l'historique des touches est visible dans le panneau de gauche.

Affichage de l'unité

Si l'unité est masquée, sélectionnez l'option Afficher la calculatrice afin de montrer dans le panneau de gauche l'unité de la personne qui présente la session.

L'unité s'affiche dans le panneau de gauche et le panneau de l'historique des touches s'ouvre sous l'écran de l'unité s'il est sélectionné.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated