Vous êtes ici: Application Graphiques > Utilisation de l’outil Texte pour représenter graphiquement des équations

Utilisation de l’outil Texte pour représenter graphiquement des équations

Vous pouvez représenter graphiquement une équation "x=" ou "y=" en la saisissant dans une zone de texte, puis en faisant glisser le texte vers un axe. Vous pouvez modifier le texte de l’équation (par exemple, la transformer en inéquation), mais vous ne pouvez pas passer de x= à y=.

Représentation graphique d’une relation trigonométrique à l’aide de l’outil Texte

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Texte.
2. Cliquez dans l’espace de travail pour insérer la zone de texte.
3. Saisissez l’équation de la relation trigonométrique, par exemple x=sin(y)*2.

4. Appuyez sur Entrée pour valider l’objet texte.
5. Faites glisser l’objet texte vers l’un des axes pour représenter graphiquement l’équation.

Représentation graphique d’une droite horizontale ou verticale à partir de Texte

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Texte.
2. Cliquez dans l’espace de travail pour insérer la zone de texte.
3. Saisissez l’équation d’une droite verticale, telle que x=4, ou d’une droite horizontale, telle que y=‑2. Cliquez sur Entrée pour terminer la construction.
4. Faites glisser l’objet texte vers l’un des axes pour représenter graphiquement l’équation.

Une fois que vous avez tracé une droite, vous pouvez la faire glisser pour effectuer une translation ou une rotation.

Représentation d’une inéquation à partir de Texte

Vous pouvez représenter graphiquement les inéquations utilisant les opérateurs >, <, et . Les zones qui satisfont à l’inéquation sont ombrées. Si les zones ombrées de deux inéquations ou plus se chevauchent, la zone de chevauchement est alors plus sombre.

1. Dans le menu Actions, sélectionnez Texte.
2. Cliquez dans l’espace de travail pour insérer la zone de texte.
3. Saisissez l’expression de l’inéquation, par exemple x<2*sin(y). Cliquez sur Entrée pour terminer la construction.
4. Faites glisser l’objet texte vers l’un des axes pour représenter graphiquement l’inéquation.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated