Vous êtes ici: Application Graphiques > Édition des relations

Édition des relations

1. Cliquez deux fois sur le graphique pour afficher son expression dans la ligne de saisie,
ou
affichez le menu contextuel du graphique, puis cliquez sur Éditer la définition.

2. Modifiez l’expression selon les besoins.

3. Appuyez sur · pour représenter graphiquement la fonction modifiée.

Changement de nom d’une relation

Chaque type de relation dispose d’une convention de nommage par défaut. Par exemple, le nom par défaut des fonctions est fn(x). Le nombre, représenté par n, augmente à mesure que vous créez de nouvelles fonctions. Vous pouvez remplacer le nom par défaut par le nom de votre choix.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser un nom personnalisé comme convention, vous devez le saisir manuellement pour chaque fonction.

1. Dans la ligne de saisie, supprimez le nom existant. Par exemple, supprimez le "f1" de "f1(x)". Positionnez le curseur à l’aide des flèches droite et gauche.

2. Saisissez un nouveau nom.

3. Si vous définissez une nouvelle relation, positionnez le curseur après le signe = puis saisissez l’expression.

4. Appuyez sur Entrée pour représenter graphiquement la relation avec son nouveau nom.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated