Vous êtes ici: Application Géométrie > Mesure d’objets

Mesure d’objets

Les valeurs mesurées se mettent automatiquement à jour lorsque vous manipulez l’objet mesuré.

Remarque : les mesures des objets créés dans l’application Graphiques s’affichent en unités génériques (u). Les mesures des objets créés dans l’application Géométrie s’affichent en centimètres (cm).

ClosedMesure de la longueur d’un segment, d’un arc de cercle ou d’un vecteur
ClosedMesure de la distance entre deux points, entre un point et une droite ou entre un point et un cercle
ClosedMesure de la circonférence d’un cercle, d’une ellipse ou du périmètre d’un polygone, d’un rectangle ou d’un triangle
ClosedMesure d’un côté d’un triangle, d’un rectangle ou d’un polygone
ClosedMesure de l’aire de l'intérieur d’un cercle, d’une ellipse, d’un polygone, d’un rectangle ou d’un triangle
ClosedMesure de la pente d’une droite, d’une demi-droite, d’un segment ou d’un vecteur
ClosedMesure des angles
ClosedMesure d’angles à l’aide de l’outil Angle orienté
ClosedDéplacement d’une valeur mesurée
ClosedModification d’une longueur mesurée
ClosedStockage d’une valeur mesurée en tant que variable
ClosedLiaison d’une longueur mesurée à une variable existante
ClosedSuppression d’une mesure
ClosedVerrouillage ou déverrouillage d’une mesure

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated