Vous êtes ici: Application Géométrie > Création de figures à l’aide de gestes (MathDraw)

Création de figures à l’aide de gestes (MathDraw)

L’outil MathDraw vous permet de créer des points, des droites, des cercles et d’autres figures à l’aide de l’écran tactile ou de la souris.

MathDraw est disponible dans les affichages suivants :

Affichage Géométrie lorsque la zone analytique n’est pas affichée.
Affichage Représentation graphique lorsque la graduation des abscisses et des ordonnées sont identiques. Cela évite que des ellipses qui ne sont pas des cercles et que des rectangles non carrés soient représentés sous la forme de cercles et de carrés.

MathDraw n’est pas disponible dans l’affichage Représentation graphique en 3D ni dans l’affichage Géométrie lorsque la zone analytique est affichée.

Activation de MathDraw

1. Si vous utilisez la zone analytique dans l’affichage Géométrie, masquez-la à l’aide du menu Affichage.
2. Dans le menu Actions, sélectionnez MathDraw.

L’icône MathDraw s’affiche. Vous pouvez commencer à utiliser l’outil.

Désactivation de MathDraw

Lorsque vous avez fini d’utiliser l’outil MathDraw, appuyez sur Échap.

L’outil se ferme également si vous sélectionnez un autre outil ou changez d’affichage.

ClosedCréation de points
ClosedTracé de droites et de segments
ClosedTracé de cercles et d’ellipses
ClosedTracé de triangles
ClosedTracé de rectangles et de carrés
ClosedTracé de polygones
ClosedCréation d’équations à l’aide de MathDraw
ClosedMesure d’angle à l’aide de MathDraw
ClosedLocalisation d'un point médian à l’aide de MathDraw
ClosedEffacement à l’aide de MathDraw

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated