Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs objets. Sélectionnez plusieurs objets pour les déplacer, les colorer, ou les supprimer simultanément.
| 1. | Cliquez sur un objet ou un graphique pour le sélectionner. |
L’objet clignote pour indiquer sa sélection.
| 2. | Cliquez sur d’autres objets pour les ajouter à la sélection. |
| 3. | Effectuez l’opération (par exemple, déplacer ou colorer les objets). |
| 4. | Pour désélectionner tous les objets, cliquez sur un espace vide dans l’espace de travail. |
Le regroupement d’objets vous permet de resélectionner un groupe d’objets, même après les avoir désélectionnés pour travailler avec d’autres objets.
| 1. | Cliquez sur chaque objet pour l’ajouter à la sélection. |
Les objets sélectionnés se mettront à clignoter.
| 2. | Affichez le menu contextuel de l’objet ou des objets sélectionnés. |
| 3. | Cliquez sur Grouper. Vous pouvez maintenant sélectionner tous les éléments du groupe en cliquant sur un des objets du groupe. |
| 4. | Pour diviser un groupe, affichez le menu contextuel d’un des objets du groupe, puis cliquez sur Dégrouper. |
| 1. | Affichez le menu contextuel du ou des objets. |
| 2. | Cliquez sur Supprimer. |
Vous ne pouvez pas supprimer l’origine, les axes ni les points représentant les variables verrouillées, même si ces éléments sont inclus dans la sélection.
Vous pouvez déplacer un objet, un groupe ou une combinaison d’objets ou de groupes sélectionnés.
Remarque : Si un objet fixe (tel que les axes du graphique ou un point avec des coordonnées verrouillées) est inclus dans une sélection ou un groupe, vous ne pourrez pas déplacer cet objet. Vous devez annuler la sélection et sélectionner uniquement les éléments pouvant être déplacés.
Si vous maintenez enfoncée la touche MAJ avant de faire glisser l’élément, vous pourrez limiter la manière dont certains objets sont dessinés, déplacés ou manipulés.
Utilisez la fonction de limitation pour :
| • | Redimensionner un seul axe dans l’application Graphiques. |
| • | Faire défiler l’espace de travail horizontalement ou verticalement suivant la direction dans laquelle vous faites glisser l’élément. |
| • | Limiter le déplacement d’un objet à des déplacements horizontaux ou verticaux. |
| • | Limiter le positionnement des points par incréments de 15° lorsque vous dessinez un triangle, un rectangle ou un polygone. |
| • | Limiter la manipulation des angles par incréments de 15°. |
| • | Limiter le redimensionnement d’un cercle à des valeurs entières du rayon. |
L’épinglage d’objets empêche toute modification accidentelle lorsque vous déplacez ou manipulez d’autres objets.
Vous pouvez épingler la représentation graphique des fonctions, les objets géométriques, les textes, les axes du graphique et l’arrière-plan.
| 1. | Sélectionnez le ou les objets à épingler ou cliquez sur une zone vide si vous souhaitez épingler l’arrière-plan. |
| 2. | Affichez le menu contextuel et sélectionnez Épingler. |
Un objet épinglé affiche une icône en forme d’épingle
lorsque vous placez le curseur sur l’objet.
| 3. | Pour désépingler un objet, affichez son menu contextuel et sélectionnez Désépingler. |
Remarques :
| • | Bien que vous ne puissiez pas déplacer un point épinglé, vous pouvez le repositionner en modifiant ses coordonnées. |
| • | Vous ne pouvez pas faire défiler l’espace de travail lorsque l’arrière-plan est épinglé. |
Les changements de couleur effectués dans le logiciel s’affichent en niveaux de gris lorsque vous travaillez sur une unité TI‑Nspire™ qui ne prend pas en charge les couleurs. Les couleurs sont conservées lorsque vous réutilisez les classeurs dans le logiciel.
| 1. | Sélectionnez le ou les objets. |
| 2. | Affichez le menu contextuel de l’objet, cliquez sur Couleur, puis sur Couleur du trait ou Remplissage. |
| 3. | Sélectionnez la couleur à appliquer aux objets. |
| 1. | Dans le menu Actions, sélectionnez Attributs. |
| 2. | Cliquez sur l’objet que vous souhaitez modifier. Vous pouvez modifier les figures, les droites, les graphiques ou les axes du graphique. |
La liste des attributs de l’objet sélectionné s’affiche.
| 3. | Appuyez sur 9 et :pour parcourir la liste des attributs. |
| 4. | Appuyez sur 7 ou 8 pour parcourir les options de chaque attribut. Par exemple, sélectionnez Épaisse, Fine ou Normale pour l’attribut Épaisseur de trait. |
| 5. | Appuyez sur Entrée pour appliquer les modifications. |
| 6. | Appuyez sur Échap pour fermer l’outil Attributs. |
| 1. | Affichez le menu contextuel de l’objet. |
| 2. | Cliquez sur Étiquette. |
| 3. | Saisissez le texte et appuyez sur Entrée. |
L’étiquette est collée à un objet et le suit lors de son déplacement. La couleur de l’étiquette correspond à la couleur de l’objet.
Sélection et désélection d’objets