Usted está aquí: Cómo escribir los scripts de Lua > Cómo usar la barra de herramientas

Cómo usar la barra de herramientas

La tabla siguiente describe las opciones de la barra de herramientas.

 

Nombre de herramienta

Función de herramienta

Suspender el script

Hace una pausa en la ejecución del script.

Continuar el script

Continúa con la ejecución del script.

Durante la depuración, el script continúa su ejecución hasta el siguiente punto de interrupción o hasta el final.

Establecer el script

Inicia la ejecución del script.

Foco del script

Establece el foco en la página del documento donde está adjunta la aplicación de script:

En un documento de TI‑Nspire™, establece el foco en la página.
En un documento de PublishView™, establece el foco en el marco de la página.

Entrar

Durante la depuración, ejecuta la instrucción en curso. Si la instrucción utiliza alguna función, el depurador se detiene en la primera línea de cada función.

Saltar

Durante la depuración, ejecuta la instrucción en curso.

Si la instrucción utiliza alguna función, el depurador no se detiene dentro de la función a no ser que la función contenga un punto de interrupción.

Habilitar puntos de interrupción

Pasa del modo normal al modo de depuración.

Deshabilitar puntos de interrupción

Vuelve al modo de depuración al modo normal y continúa con el script.

Establecer permisos

Establece los siguientes niveles de permiso: Con protección, Solo visualizar o Sin protección y permite establecer una contraseña para el script.

Cómo usar el panel de Herramientas

En la parte inferior de la ventana, el panel de Herramientas muestra los datos de desarrollo de secuencia de comandos. Para obtener más información, consulte la sección Cómo depurar scripts.

 

Pestaña

Visualizar ventana

Consola

Aquí se imprimen los errores del script.

Las instrucciones de impresión incorporadas en el script también se imprimen aquí.

Globales

Se muestran las variables globales seleccionadas.

Para seleccionar una variable global a fin de visualizarla, seleccione Hacer clic para agregar nueva variable en observación en la parte inferior del panel Herramientas.

Pila de llamadas

Muestra el árbol de llamadas para la función en ejecución.

Variables locales

Se muestran las variables locales en el ámbito de la función en curso.

Recursos

Cargue, inserte y administre imágenes aquí.

Cómo usar la barra de estado

La barra de estado de la parte inferior de la ventana muestra datos básicos del script, tal como se describe en este ejemplo: temporizador, 1.1,  4:1,  En ejecución.

Nombre del documento al que está adjunta la aplicación de script (temporizador)
Problema y número de página (1.1)
Línea y carácter del script, (4:1, que describe la línea 4 y el carácter 1)
Estado operativo del script (En ejecución). Tenga en cuenta los estados posibles:
- Modo normal: En ejecución, En pausa o Error
- Modo de depuración: En ejecución (depurando), En pausa, o Error

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated