Usted está aquí: Cómo escribir los scripts de Lua > Cómo establecer los permisos del script

Cómo establecer los permisos del script

Puede establecer niveles de permiso para un script y especificar una contraseña para proteger un script. Siga estos pasos.

1. En la ventana del editor de scripts, haga clic en Archivo > Establecer permisos.

Se abre el cuadro de diálogo Establecer permisos.

2. En el área Nivel de permisos, seleccione el nivel de seguridad adecuado.
Con protección. Puede ejecutarse el script, pero no puede verse ni editarse.
Solo visualizar. Puede verse el script, pero no editarse.
Sin protección. Puede verse y editarse el script.
3. Para asegurar un script, designe una contraseña en el área Seguridad.

Nota: Tenga cuidado al configurar las contraseñas, porque no es posible recuperarlas.

4. Haga clic en OK.

La próxima vez que haga clic en Insertar > Editor de scripts > Editar script, se abrirá el cuadro de diálogo Protegido mediante contraseña y le solicitará la contraseña. Seleccione una de estas opciones:

Para editar el script, introduzca la contraseña y haga clic en OK.
Para solo ver el script, no introduzca la contraseña y haga clic en Ver.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated