Para insertar una imagen en una aplicación de script, siga estos pasos.
| 1. | Haga clic en la pestaña Recursos. |
| 2. | Haga clic en el botón . |
| 3. | Haga clic en un nombre de archivo de imagen. |
| 4. | Haga clic en Abrir. |
| 5. | Acepte el nombre de imagen predeterminado o renombre la imagen escribiendo un nuevo nombre en el cuadro. (Ex: nuevaimagen) |
| 6. | Haga clic en OK. |
Nota: Verá la imagen en miniatura en la esquina inferior derecha de su pantalla. El nombre de archivo de su imagen aparecerá en una lista de imágenes en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
| 7. | Haga clic con el botón derecho en un nombre de imagen para Renombrar, Copiar el nombre, realizar una Vista previa o Eliminar la imagen. También puede hacer clic en el botón para eliminar una imagen. |
| 1. | Haga clic en la pestaña Recursos. |
| 2. | Haga clic en el botón . |
| 3. | Seleccione Valores separados por comas (*.csv) en el menú Archivos de tipo. |
| 4. | Seleccione su archivo .csv. |
Nota: El formato .csv consta de dos columnas separadas por coma. La primera columna es el nombre local del recurso de la imagen utilizado en el código. La segunda columna es la ruta absoluta a la imagen en el sistema actual.
Ejemplo para Windows:
puente,C:\images\bridge.jpg
casa,C:\images\house.jpg
| 5. | Haga clic en Abrir. |
| 6. | Haga clic con el botón derecho en un nombre de imagen para Renombrar, Copiar el nombre, realizar una Vista previa o Eliminar la imagen. También puede hacer clic en el botón para eliminar una imagen. |
| 1. | Escriba un script en el cuadro de líneas del script de la siguiente manera: |
myimage = image.new(_R.IMG.img_1)
function on.paint (gc)
gc:drawImage (myimage, 30, 30)
end
Nota: Reemplace img_1 (arriba) con el nombre de su imagen.
| 2. | Para guardar el script, haga clic en Establecer script. Verá su imagen en la pantalla Vista previa del documento. |
| 3. | Haga clic en Foco del script para establecer el foco en la página del documento donde desea adjuntar la aplicación de script. |
Nota: Un documento de TI-Nspire establece el foco en la página; un documento de PublishView™ establece el foco en el marco de la página.
| 1. | Escriba un script en el cuadro de líneas del script de la siguiente manera: |
myimg = { }
for name, data in pairs (_R.IMG)
myimg [name] = image.new(data)
end
function on.paint (gc)
gc:drawImage (myimg[imagename], 30, 30)
end
| 2. | Para guardar el script, haga clic en Establecer script. Verá su imagen en la pantalla Vista previa del documento. |
| 3. | Haga clic en Foco del script para establecer el foco en la página del documento donde desea adjuntar la aplicación de script. |
Nota: Un documento de TI-Nspire establece el foco en la página; un documento de PublishView™ establece el foco en el marco de la página.