Usted está aquí: Cómo escribir los scripts de Lua > Cómo editar scripts

Cómo editar scripts

Para editar un script existente, siga estos pasos.

1. Abra el documento de TI‑Nspire™ o PublishView™ que contiene el script. La página que contiene el script debe estar activa.
2. Seleccione la página y el área de trabajo que contiene el script.
3. Haga clic en Insertar > Editor de scripts > Editar script.

Se abre el editor de scripts, y muestra el script. Si el área de trabajo seleccionada en la página no contiene un script, el editor de scripts aparece atenuado.

Si el script está protegido mediante contraseña, se abre el cuadro de diálogo Protegido mediante contraseña y solicita una contraseña.

4. Realice los cambios que desee.
Para designar comentarios, use guiones dobles (--) al principio de cada línea de los comentarios.
Para cambiar el título, haga clic en Editar > Establecer título del script o haga clic con el botón secundario en el título y haga clic en Establecer título del script.

Notas:

Puede que algunos caracteres UTF-8 no estándar no se muestren correctamente. Para estos caracteres, se recomienda enfáticamente usar la función string.uchar.
La función de impresión puede producir resultados inesperados para los caracteres que no son UTF-8.
Se descartarán algunos caracteres no imprimibles devueltos por la función on.save.
5. Para ejecutar el script, haga clic en Establecer script.

Los errores se muestran en el área de la consola del panel Herramientas.

6. Para ver la aplicación de script (el script en ejecución), haga clic en Foco del script.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated