La característica de zoom le permite acercarse a cualquier área u objeto en el documento de PublishView™ para discutir acerca de él y alejarse para tener un panorama general de la lección. El zoom usa el punto central del área visible para el acercamiento.
La configuración predeterminada del zoom es 100%.
| ▶ | Para cambiar el porcentaje del zoom, realice una de las acciones siguientes: |
| • | Escriba el número en el cuadro y presione la tecla Ingresar. |
| • | Use los botones - y + para disminuir o aumentar el porcentaje en incrementos de un 10%. |
| • | Use la flecha del menu desplegable para seleccionar un porcentaje preestablecido. |
La configuración del zoom se conserva al guardar el documento.