Usted está aquí: Cómo Trabajar con Documentos de PublishView™ > Exploración del espacio de trabajo de documentos

Exploración del espacio de trabajo de documentos

Cuando se crea o abre un documento de PublishView™, este se abre en el espacio de trabajo de documentos. Use las opciones del menú y la barra de herramientas al igual que lo haría cuando trabaja con un documento de TI‑Nspire™ para:

Navegar a carpetas y documentos existentes usando el Explorador de Contenido
Abrir documentos existentes
Guardar documentos
Usar las opciones copiar, pegas, deshacer y rehacer
Borrar documentos
Acceder a los menús específicos de las aplicaciones de TI‑Nspire™
Abrir el menú de Variables en las aplicaciones de TI‑Nspire™ que permiten variables
Acceder e insertar plantillas matemáticas, símbolos, elementos de catálogo y elementos de librería en un documento de PublishView™

Nota: Para obtener información adicional, consulte Uso del espacio de trabajo de Documentos.

Cómo explorar el Conjunto de Herramientas de Documentos

Cuando un documento de PublishView™ está activo, el Conjunto de Herramientas de Documentos contiene las herramientas necesarias para trabajar con documentos de PublishView™. Se pueden agregar aplicaciones de TI‑Nspire™ a un problema, insertar partes de documentos de TI‑Nspire™ existentes en un problema y agregar objetos de PublishView™.

El Conjunto de Herramientas de Documentos se abre cuando usted crea un nuevo documento de PublishView™ o abrir un documento de PublishView™ existente. Cuando trabaje en un documento de PublishView™, el Ordenador de páginas y el emulador de TI‑SmartView™ no estarán disponibles.

À

En un documento de PublishView™:

Haga clic en para abrir el menú y las herramientas de aplicaciones necesarios para trabajar con las aplicaciones de TI‑Nspire™ y los objetos de PublishView™.
Haga clic en para abrir el panel Utilidades, donde se puede acceder a Plantillas matemáticas, Símbolos, el Catálogo, Operadores matemáticos y Bibliotecas.
Haga clic en para abrir el Explorador de Contenido.

Nota: Para obtener información adicional, consulte Uso del espacio de trabajo de Documentos.

Á

Haga clic en para minimizar un panel que contenga un menú. Haga clic en para expandir un panel.

Â

Aplicaciones de TI‑Nspire™. Mueva un icono a un problema para insertar una aplicación:

Calculadora

Gráfico

Geometría

Listas y hojas de cálculo

Datos y Estadísticas

Notas

Vernier DataQuest™

Preguntas (Disponible en TI‑Nspire™ CX Teacher Software, TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software y TI‑Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software).

Ã

Documentos de TI‑Nspire™. Use esta herramienta para ubicar e insertar documentos de TI‑Nspire™ existentes (archivos .tns) en un problema.

Ä

Objetos de PublishView™. Use esta herramienta para mover los siguientes objetos en un problema:

Imagen

Video

Cuadro de texto

Hiperenlace

Cómo usar los menús y la barra de herramientas

Al trabajar en un documento de PublishView™, seleccione las opciones en los menús o en la barra de herramientas del espacio de trabajo de documentos para trabajar con contenidos y objetos. Cuando usted inserta un objeto en un documento de PublishView™, podrá manipularlo usando las mismas herramientas que usaría al trabajar con un documento de TI‑Nspire™. En los documentos de PublishView™, usted puede:

Hacer clic con el botón secundario en un objeto para abrir un menú de contexto, que muestra las acciones que se pueden realizar en ese objeto.
Usar las opciones de agregar, insertar y pegar para agregar objetos en un documento de PublishView™.
Usar las opciones de borrar y cortar para eliminar objetos de un documento de PublishView™.
Mover objetos de un lugar a otro dentro de un documento de PublishView™.
Copiar objetos de un documento y pegarlos en otro documento de PublishView™.
Cambiar el tamaño y la escala de objetos como cuadros de texto e imágenes
Cambiar el tipo y el tamaño de fuente y aplicar formato al texto, como cursiva, negrita, subrayado y color.

Nota: Para obtener información adicional, consulte Cómo usar el espacio de trabajo de documentos.

Cómo usar los menús de contexto

En las aplicaciones de TI‑Nspire™ y en los documentos de PublishView™, los menús de contexto presentan una lista de opciones específica para la tarea en la que está trabajando. Por ejemplo, al hacer clic con el botón secundario en una celda mientras trabaja en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo de TI‑Nspire™, se abre un menú de contexto que presenta una lista de acciones se pueden realizar en esa celda. Cuando usted hace clic con el botón derecho en el borde de un cuadro de texto en un documento de PublishView™, el menú de contexto presenta las acciones que se pueden realizar en el cuadro de texto.

Menús de contexto en las aplicaciones de TI‑Nspire™

Al insertar una aplicación de TI‑Nspire™ en un documento de PublishView™, el menú de aplicaciones y los menús de contexto asociados con esa aplicación están disponibles y funcionan en la misma forma que funcionan en un documento de TI‑Nspire™.

Menús de contexto en los documentos de PublishView™

En los documentos de PublishView™, los menús de contexto proveen accesos directos para las tareas que se realizan con frecuencia. Los menús de contexto son específicos para un objeto o área:

El menú de contexto Hoja proporciona opciones para trabajar con el diseño de la hoja y del documento.
Los menús de contexto de un objeto proporcionan opciones para manipular el objeto.
Los menús de contexto sensibles al contenido proveen opciones para trabajar con el contenido dentro del objeto, como un texto o video.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated