Usted está aquí: Aplicación de Notas > Cómo insertar ecuaciones químicas

Cómo insertar ecuaciones químicas

Los cuadros de ecuaciones químicas (herramientas de química) facilitan la introducción de fórmulas y ecuaciones químicas, como .

Al escribir en las herramientas de química, la mayor parte del trabajo de formateo se procesa automáticamente.

El uso de mayúsculas en la mayoría de los símbolos de los elementos, como Ag y Cl, es automática.
Los números iniciales se tratan como coeficientes y se muestran en tamaño completo. Los números después de un elemento o de un paréntesis final se convierten en subíndice.
El símbolo “=” se convierte en un símbolo de resultado “&”.

Notas:

Las ecuaciones en las herramientas de química no pueden evaluarse ni balancearse.
El uso de mayúsculas en los elementos no funciona en todos los casos. Por ejemplo, para introducir dióxido de carbono, CO2, debe escribir manualmente la O mayúscula. Si no, al escribir “co” aparecería “Co” el símbolo del cobalto.

Cómo introducir una ecuación química

1. Coloque el cursor donde desea la ecuación.
2. En el menú Insertar, seleccione Herramientas de química o presione Ctrl + E.

Se mostrará un cuadro de ecuación química vacío.

3. Escriba la ecuación en el cuadro. Por ejemplo, para representar ácido sulfúrico, escriba h2sO4 y ponga la O en mayúscula manualmente.

Las herramientas de química formatean manualmente el texto a medida que escribe.

4. Si necesita superíndices para las ecuaciones iónicas, escriba un acento circunflejo (^) y, a continuación, escriba el texto.

5. Use paréntesis para indicar si un compuesto es sólido (s), líquido (l), gaseoso (g) o acuoso (aq).

6. Para salir de las herramientas de química, haga clic en cualquier lado fuera de ellas.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated