Usted está aquí: Aplicación de Notas > Cómo introducir expresiones matemáticas

Cómo introducir expresiones matemáticas

Puede incluir expresiones matemáticas en el texto de Notas, con las mismas herramientas que en otras aplicaciones de TI‑Nspire™.

Los cuadros de expresiones matemáticas tienen atributos que le permiten controlar la manera en que se muestra la expresión.

Nombre de menú

Opción de menú

Función

5: Opciones de cuadro matemático

 

 1: Atributos de cuadro matemático

Cuando se selecciona un cuadro matemático, esta opción abre un cuadro de diálogo que le permite personalizar el cuadro matemático. Puede ocultar o mostrar la entrada o la salida, desactivar el cálculo para el cuadro, insertar símbolos, cambiar las configuraciones de pantalla y de ángulo, así como permitir o no permitir el ajuste de expresiones y la muestra del indicador de advertencia después de que se hayan descartado. Puede cambiar los atributos de varios cuadros matemáticos seleccionados al mismo tiempo.

 

 2: Mostrar información de advertencia

Muestra un indicador de advertencia después de que la advertencia se ha descartado.

 

 3: Mostrar error

Muestra un error después de que el error se ha descartado.

Cómo introducir una expresión

1. En el área de trabajo de Notas, coloque el cursor donde desea la expresión. Después realice lo siguiente:
Windows®: En el menú Insertar, haga clic en Cuadro de expresión matemática o presione Ctrl + M.
Mac®: Presione ì“M.
Dispositivo portátil: Presione b para abrir el menú Notas. Seleccione Insertar y haga clic en Cuadro de expresión matemática.
2. Escriba la expresión. Puede usar el Catálogo, si es necesario, para insertar una función, comando, símbolo o plantilla de expresión.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated