Usted está aquí: Cómo Usar el Espacio de Trabajo para la Clase > Cómo Explorar el Registro de Clase

Cómo explorar el Registro de clase

Desde el Registro de Clase, puede abrir un documento en el Espacio de Trabajo para Revisión, guardar un documento en el Espacio de Trabajo de Portafolio, recopilar archivos desde el Espacio de Trabajo de Registro de Clase, enviar y eliminar archivos mediante la barra de herramientas y ver las propiedades del documento en Registrar propiedades del elemento de todos los documentos de TI‑Nspire™, a excepción de los archivos de Encuesta Rápida.

De forma predeterminada, se enumeran 100 registros. Para mostrar otros registros, haga clic en Cargar los siguientes 100 o haga clic en Cargar todas las entradas.

 

À

Acción de archivo. El icono indica el estado de un archivo.

Enviado a clase

Recopilado de la clase

Guardado en portafolio

Redistribuido a clase

Encuesta Rápida

Sin indicador

Borrado

Á

Nombre del archivo. Los nombres de los archivos utilizados en esta clase.

Â

Estado. El progreso de una acción. Por ejemplo, "23 de 25" indica que 23 de 25 estudiantes han recibido un archivo.

Ã

Opciones de menú. Haga clic en ¢ para tener un acceso rápido a ciertos elementos del menú. Este icono le brinda las mismas opciones que al hacer clic con el botón derecho.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated