Sie befinden sich hier: Verwenden des Übertragungswerkzeugs > Hinzufügen von Dateien oder Ordnern zur Übertragungsliste

Hinzufügen von Dateien oder Ordnern zur Übertragungsliste

Bevor Sie mit der Übertragung beginnen können, müssen Sie Dateien oder Ordner zur Übertragungsliste hinzufügen.

Hinweis: Sie können nur Ordner zur Übertragungsliste hinzufügen, die Dateien enthalten.

Hinzufügen von Dateien oder Ordnern zur Übertragungsliste:

1. Klicken Sie im Dialogfeld „Übertragungswerkzeug“ auf Zur Übertragungsliste hinzufügen.

Das Dialogfeld Zur Übertragungsliste hinzufügen wird angezeigt.

2. Um Dateien zur Übertragungsliste hinzuzufügen, gehen Sie zu den Ordnern, die die Dateien enthalten, die Sie übertragen möchten.
3. Klicken Sie auf Auswählen, um die markierten Dateien zur Übertragungsliste hinzuzufügen.
Auf der Registerkarte „Dateien“ sehen Sie sowohl die Dateien als auch die Ordner, aber Sie können keine Ordner auswählen. Sie müssen den Ordner öffnen und eine Datei auswählen.
Um mehrere Dateien in einem Ordner auszuwählen, halten Sie die Taste Strg (Mac®: ) gedrückt, während Sie Dateien auswählen.
4. Um Ordner mit Dateien hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte „Ordner“ und gehen Sie dann zu dem Ordner, den Sie auswählen möchten.
5. Klicken Sie auf Auswählen, um die markierten Ordner zur Übertragungsliste hinzuzufügen.

Hinweis: Um mehrere Ordner auszuwählen, halten Sie die Taste Strg (Mac®: ) gedrückt, während Sie Ordner auswählen.

Die ausgewählten Dateien und Ordner werden im Dialogfeld „Übertragungswerkzeug“ angezeigt.

Hinweis: Sie können nur einen BS-Dateityp zur Übertragungsliste hinzufügen. Wenn Sie versuchen, mehrere BS-Dateitypen hinzuzufügen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated