Sie befinden sich hier: Arbeiten mit PublishView™ Dokumenten > Arbeiten mit TI‑Nspire™ Applikationen

Arbeiten mit TI‑Nspire™ Applikationen

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Kapitel in diesem Handbuch.

Hinzufügen einer Applikation zu einem Problem

So fügen Sie einem Problem in einem PublishView™ Dokument eine TI‑Nspire™ Applikation hinzu:

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Applikation auszuwählen:
Zeigen Sie im Fensterbereich TI‑Nspire™ Applikationen der Dokumente-Werkzeugpalette mit dem Mauszeiger auf die entsprechende Applikation und ziehen Sie sie auf das Problem.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Einfügen und wählen Sie aus dem Drop-down-Menü eine Applikation aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Blatt, um das Kontextmenü zu öffnen, klicken Sie auf Einfügen und wählen Sie dann eine Applikation aus dem Menü aus.

Die Applikation wird dem Blatt hinzugefügt.

2. Ziehen Sie die Griffe mit Ihrer Maus, um die Größe des Applikationsobjekts zu ändern oder es zu verschieben.
3. Klicken Sie außerhalb des Applikationsrahmens, um die Maße zu bestätigen.
4. Um das Menü für die aktive TI‑Nspire™ Applikation zu öffnen, klicken Sie in die Applikation.

Das Menü wird in der Dokumente-Werkzeugpalette über dem Fensterbereich TI‑Nspire™ Applikationen geöffnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element der Applikation (z. B. eine Zelle oder Funktion), um das Kontextmenü für dieses Element zu öffnen.

5. Um in der Applikation zu arbeiten, klicken Sie auf eine Option im Applikationsmenü. Klicken Sie auf , um den Applikationsmenü-Fensterbereich einzuklappen.

Hinzufügen vorhandener TI‑Nspire™ Dokumente

Verwenden Sie den Fensterbereich TI‑Nspire™ Dokumente, um ein vorhandenes TI‑Nspire™ Dokument zu öffnen, das einem PublishView™ Dokument hinzugefügt werden soll. Wenn Sie ein vorhandenes TI‑Nspire™ Dokument öffnen, werden alle Seiten des Dokuments im Vorschaufenster angezeigt. Sie können komplette Probleme oder einzelne Seiten auf das PublishView™ Blatt verschieben.

Auswählen eines aktiven TI‑Nspire™ Dokuments

So wählen Sie ein aktives Dokument aus:

1. Überprüfen Sie in der Dokumente-Werkzeugpalette, dass der Fensterbereich TI‑Nspire™ Dokumente geöffnet ist.

2. Klicken Sie auf .

Das Dialogfeld Wählen Sie Ihr aktives Dokument wird geöffnet.

3. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem das TI‑Nspire™ Dokument gespeichert ist:
Klicken Sie auf ¤ im Feld Suchen in:, um das Verzeichnis mit einem Dateibrowser zu suchen.
Klicken Sie in einem geöffneten Verzeichnis auf , um in der Verzeichnis-Hierarchie eine Ebene nach oben zu wechseln.
Klicken Sie auf , um zum Standard-Stammverzeichnis zurückzukehren.
Klicken Sie auf , um einem geöffneten Verzeichnis auf Ihrem Computer ein neues Verzeichnis hinzuzufügen.
Klicken Sie auf , um alle Verzeichnisse und Dateien aufzulisten. Klicken Sie auf , um Einzelheiten anzuzeigen.
4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Das TI‑Nspire™ Dokument wird im Arbeitsbereich TI‑Nspire™ Dokumente geöffnet.

5. Um das TI‑Nspire™ Dokument dem PublishView™ Dokument hinzuzufügen, verschieben Sie jeweils eine einzelne Seite oder ein einzelnes Problem auf das PublishView™ Blatt.

Wenn Sie ein Problem mit mehreren Seiten hinzufügen, werden die Seiten auf dem PublishView™ Blatt übereinander gestapelt. Verschieben Sie die oberste Seite, um die anderen Seiten zu sehen.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated