Sie können die Live-Moderation aufzeichnen und als Video (.avi-Datei) speichern. Mit Videos können Sie einer Klasse Sachverhalte gut demonstrieren, zusätzliche Erklärungen zu schwierigen Konzepten liefern, und Schüler, die gefehlt haben, können den Stoff einfach nachholen. Bei der Aufzeichnung einer Moderation wird nur der Handheld-Bildschirm erfasst. Die Handheld-Anzeige und die gedrückten Tasten werden nicht aufgenommen. Aufzeichnungen von Moderationen werden im Format .avi (Audio Video Interleave) gespeichert.
| ▶ | Klicken Sie auf oder wählen Sie Ansicht > Live-Moderation > Aufzeichnung starten. |
Die Aufzeichnung beginnt. Nach dem Klicken ändert sich die Schaltfläche in Aufzeichnung beenden. Die gesamte Arbeit des Moderators auf dem Handheld-Bildschirm wird so lange aufgezeichnet, bis Sie die Aufzeichnung beenden.
Um eine Aufzeichnung zu beenden und die Videodatei zu speichern, gehen Sie wie folgt vor.
| 1. | Klicken Sie auf oder wählen Sie Ansicht > Live-Moderation > Aufzeichnung beenden. |
Das Dialogfeld Speichern wird angezeigt. Der Standardname für den Film lautet „Moderation“, Standardspeicherort ist der Klassenordner der aktiven Klasse. Sie können sowohl den Dateinamen als auch den Speicherort ändern.
Hinweis: Wenn Sie die Aufzeichnung nicht speichern möchten, klicken Sie auf Abbrechen.
| 2. | Wenn Sie die .avi-Datei nicht im Standardordner speichern wollen, so gehen Sie zum gewünschten Ordner. |
| 3. | Geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein. |
| 4. | Klicken Sie auf Speichern. |
Die Datei wird im ausgewählten Zielordner gespeichert.
Wenn die Aufzeichnung als .avi-Datei gespeichert ist, können Sie sie auf Ihrem Computer abspielen. Sie können sie auch als E-Mail-Anhang verschicken.
So spielen Sie die Aufzeichnung auf Ihrem Computer ab:
| 1. | Gehen Sie in Ihrem Dateibrowser zu dem Ordner, in dem Sie die Moderations-Datei (.avi) gespeichert haben. |
| 2. | Doppelklicken Sie auf den Namen der .avi-Datei. |
Ihr Standard-Mediaplayer wird geöffnet und das Video wird wiedergegeben.
Hinweis: Wenn Ihr Standardplayer das .avi-Format nicht wiedergeben kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt.