Das Werkzeug „Geometriespur” zeigt die sichtbare Spur beim Verändern oder Verschieben eines geometrischen Objekts oder eines Funktionsgraphen an. Die Bewegung kann von Hand oder mithilfe der Animation ausgeführt werden. Dieses Werkzeug steht in den Applikationen Graphs und Geometry zur Verfügung.
| 1. | Wählen Sie im Menü Spur den Punkt Geometriespur . |
Das Werkzeug „Geometriespur” wird angezeigt.
| 2. | Klicken Sie zur Auswahl auf das Objekt oder die Funktion, deren Spur Sie nachverfolgen möchten. |
| 3. | Ziehen Sie das Objekt oder geben Sie die Animation wieder. |
In diesem Beispiel werden die Spur einer dargestellten Funktion, die durch Ziehen verändert wurde, sowie ein Dreieck gezeigt, das durch eine Animation verändert wurde.
Hinweis: Die Spur kann nicht ausgewählt oder bearbeitet werden.
| 4. | Um alle Spuren zu löschen, wählen Sie aus dem Menü Spur die Option Geometriespur löschen aus. |
| 5. | Um das Tracen zu beenden, drücken Sie Esc. |