Vous êtes ici: Utilisation des documents PublishView™ > Utilisation des activités

Utilisation des activités

Un document PublishView™, comme un classeur TI‑Nspire™, comprend une ou plusieurs activités.

Les activités permettent de contrôler la mise en page d'un document PublishView™, de façon à pouvoir isoler les variables. Lorsque des variables de même nom sont utilisées dans plusieurs activités, elles peuvent avoir des valeurs différentes. Pour ajouter des activités à des documents PublishView™, ouvrez le menu contextuel Feuille ou utilisez les options du menu Insertion dans l'espace de travail Classeurs. Lors de l'ajout d'activités, gardez en mémoire les conseils suivants :

Par défaut, un nouveau document PublishView™ contient une seule activité.
Vous pouvez insérer une activité à la suite de n'importe quelle activité existante.
Vous ne pouvez pas insérer une activité au milieu d'une activité existante.
Un nouveau saut d'activité est toujours inséré après l'activité sélectionnée.
L'insertion d'un saut d'activité ajoute un espace vide sous le saut proprement dit.
Tout objet situé entre deux sauts d'activité fait partie de l'activité précédant le saut.
La dernière activité comporte toutes les feuilles et tous les objets qui se trouvent sous le dernier saut d'activité.
Les sauts d'activité ne dépendent d'aucun objet, ce qui signifie que vous pouvez déplacer les objets d'une activité sans affecter l'emplacement des sauts.

Ajout d'une activité

Pour ajouter une activité à un document PublishView™ ouvert :

1. Effectuez un clic-droit dans la feuille, puis sélectionnez Insertion > Activité.

L'activité est ajoutée au document après toute autre activité existante. Le saut d'activité insère une séparation visible entre les activités.

2. Pour donner un nom à l'activité, mettez en surbrillance le texte par défaut, saisissez un nom, puis cliquez hors de la zone de texte pour enregistrer le nom.

Le saut d'activité est enregistré.

Si un document contient plusieurs activités, utilisez la barre de défilement affichée dans la partie droite de celui-ci pour parcourir les activités de haut en bas et inversement.

Gestion des sauts d'activité

Les sauts d'activité sont utilisés pour séparer les activités et les groupes de variables.

Chaque activité est associée à un saut d'activité.
Un saut d'activité devient visible quand une activité est ajoutée à un document.
Un saut d'activité est représenté par une ligne en pointillé avec le nom de l'activité placé à gauche de la feuille.
Par défaut, le nom de l'activité s'affiche sous la forme <Nom de l'activité>. Mettez en surbrillance le texte par défaut pour renommer l'activité.
Les noms d'activités peuvent ne pas être uniques. Autrement dit, deux activités peuvent avoir le même nom.

Masquage et affichage des sauts d'activité

Vous pouvez afficher ou masquer les saut d'activité dans un document PublishView™. Par défaut, les sauts d'activité sont affichés.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point quelconque du document (hors de tout objet) pour ouvrir le menu contextuel de la feuille.
2. Cliquez sur Options de mise en page.

La boîte de dialogue Options Afficher/Masquer s'affiche.

Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Affichage > Options de mise en page PublishView™.

3. Désélectionnez l'option Afficher les sauts d'activité pour masquer les sauts d'activité dans le document. Sélectionnez l'option pour revenir au réglage par défaut et afficher les sauts d'activité.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Changement de nom d'une activité

1. Cliquez sur le nom existant de l'activité au niveau de la ligne de saut d'activité.
2. Saisissez un nouveau nom pour l'activité.
3. Cliquez hors de la zone de texte pour enregistrer le nouveau nom.

Suppression d'une activité

Pour supprimer une activité, effectuez l'une des opérations suivantes :

Sélectionnez le saut d'activité et cliquez sur à droite du saut.
Cliquez sur Édition > Supprimer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le saut d'activité, puis cliquez sur Supprimer.
Sélectionnez le saut d'activité et appuyez sur la touche Suppr.. ou Retour arrière.

Lorsque vous supprimez une activité, tous les objets qu'elle contient sont également supprimés, de même que l'espace situé entre le saut d'activité sélectionné et le saut suivant.

 

© 2006 - 2015 Texas Instruments Incorporated