Vous êtes ici: Utilisation de l'espace de travail Classeurs > Modification des réglages du classeur

Modification des réglages du classeur

Les réglages du classeur contrôlent l’affichage de tous les nombres, y compris les éléments, les matrices et les listes, dans les classeurs TI‑Nspire™ et PublishView™. Vous pouvez modifier les réglages par défaut à tout moment et spécifier les réglages pour un classeur particulier.

Modification des réglages du classeur

1. Créez un nouveau classeur ou ouvrez un classeur existant.
2. Dans le menu Fichier TI‑Nspire™, sélectionnez Réglages > Réglages du classeur .

La boîte de dialogue Réglages du classeur s’affiche.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Réglages du classeur pour la première fois, les réglages par défaut s’affichent.

3. Appuyez sur la touche Tab ou utilisez la souris pour vous déplacer dans la liste des réglages. Cliquez sur ¤ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs disponibles pour chaque réglage.

Champ

Valeur

Afficher chiffres

Flottant
Flottant 1 - Flottant 12
Fixe 0 - Fixe 12

Angle

Radian
Degré
Grade

Format Exponentiel

Normal
Scientifique
Ingénieur

Format Réel ou Complexe

Réel
Rectangulaire
Polaire

Mode de calcul

Automatique
CAS : Exact
Approché

Remarque : Le mode Auto affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité. Le mode Exact (CAS) affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire ou symbolique, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité.

Format Vecteur

Rectangulaire
Cylindrique
Sphérique

Base

Décimale
Hexadécimale
Binaire

Système d’unités (CAS)

SI
Ang/U.S.
4. Cliquez sur le réglage voulu.
5. Sélectionnez l’une des options suivantes :
Pour appliquer des réglages personnalisés à TOUS les classeurs, cliquez sur Réglages par défaut.
Pour appliquer les réglages au classeur ouvert uniquement, cliquez sur OK.
Pour restaurer les réglages par défaut, cliquez sur Restaurer.
Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated