Verrouiller une variable la protège d’éventuelles modifications ou suppressions, et permet d’éviter que des changements ne soient apportés par inadvertance à une variable définie. Par exemple, vous souhaiterez peut-être verrouiller les variables permettant de définir l’heure ou l’altitude, pour garantir une bonne intégrité.
Il ne vous est pas possible de verrouiller les variables suivantes :
• | Variable système ans |
• | Groupes de variables stat. et tvm. |
1. | Accédez à l’application Calculs et tapez sur la ligne de saisie pour afficher le clavier. |
2. | Tapez sur Outils ![]() |
3. | Accédez à Actions, puis tapez sur Verrouiller. |
4. | Tapez sur Verrouiller la variable pour sélectionner la fonction et l’insérer dans la ligne de saisie. |
5. | Tapez sur ![]() |
Remarque : Vous pouvez également saisir le nom de la variable dans la ligne de saisie.
6. | Tapez sur ENTRÉE. |
Le résultat Terminé indique que la variable est verrouillée.
La liste du menu des variables affiche une icône représentant un verrou pour les variables verrouillées.
Remarque : La commande de verrouillage supprime l’historique des opérations Rétablir/Annuler lorsqu’elle est appliquée à des variables déverrouillées.
Pour modifier ou supprimer une variable verrouillée, vous devez préalablement la déverrouiller.
1. | Tapez sur Outils![]() |
2. | Tapez sur Déverrouiller la variable pour entrer la fonction dans la ligne de saisie. |
3. | Tapez sur ![]() |
4. | Tapez sur ENTRÉE pour supprimer l’état de verrouillage. |
Le résultat Terminé indique que la variable est déverrouillée.