En nommant une liste en haut de la colonne Tableur & listes ou en créant une variable à partir d’une valeur de cellule, vous enregistrez automatiquement cette valeur sous forme de variable de type liste. Après avoir défini la variable, vous pouvez l’utiliser dans les applications Graphiques, Géométrie, Calculs, Données & statistiques et d’autres pages de l’application Tableur & listes, dans le cadre de la même activité.
Remarque : Lorsque vous nommez les variables, utilisez un nom qui ne soit pas déjà utilisé dans l’activité courante.
1. | Tapez sur la cellule du nom de colonne (la cellule située en haut de la colonne). |
2. | Nommez la variable de type liste et tapez sur entrée. |
3. | Créez des éléments dans la liste. Par exemple, vous pouvez saisir des données dans chaque cellule ou utiliser une formule pour générer une colonne de données. |
Remarques :
• | Les listes peuvent contenir des éléments vides (signalés par le tiret bas « _ »). |
• | Vous pouvez faire référence à un élément d’une liste nommée spécifique à partir de l’application Calculs Utilisez le nom de la liste et la position de l’élément dans la liste. Dans la liste nommée Hauteurs, par exemple, vous pouvez faire référence au premier élément en utilisant Hauteurs[1]. L’expression Hauteurs[2] renvoie au second élément de la liste, etc. |
Vous pouvez partager la valeur d’une cellule avec d’autres applications TI‑Nspire™. Lorsque vous définissez ou créez une référence de cellule partagée dans l’application Tableur & listes, faites précéder le nom de la cellule d’une apostrophe (’).
1. | Tapez sur la cellule contenant la valeur que vous souhaitez partager, puis tapez une nouvelle fois sur cette cellule pour ouvrir le menu contextuel. |
2. | Tapez sur Enregistrer. |
Une formule est insérée dans la cellule, var étant un nom générique de la variable.
3. | Remplacez les lettres « var » par le nom de la variable. |
4. | Tapez sur entrée. |
La valeur est alors disponible sous forme de variable pour les autres applications dans le cadre de la même activité.