Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Premiers contacts > Gestion des dossiers

Gestion des dossiers

Dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad®, la gestion des dossiers se fait sur l’écran d’accueil.

Ouverture de dossiers
▶ Tapez sur l’icône d'un dossier pour ouvrir un dossier.
• Lorsque vous ouvrez un dossier, tous les classeurs du dossier s’affichent.
• Tapez sur une icône de classeur pour ouvrir un classeur dans le dossier.
• Tapez sur le dossier pour le fermer sans ouvrir un classeur.
Ajout de nouveaux dossiers

 

1. Tapez sur Ajouter , puis sur Dossier.

2. Pour nommer le dossier, tapez sur le nom par défaut attribué au dossier.
3. Saisissez un nouveau nom, puis tapez sur Retour.

Remarque : Les dossiers peuvent contenir des classeurs, mais ne peuvent pas contenir des sous-dossiers.

Création d’un dossier avec des classeurs existants

 

Vous pouvez créer un nouveau dossier en faisant glisser un classeur sur un autre classeur.

 

1. Tapez sur Modifier.
2. Faites glisser un classeur sur un autre classeur pour créer un nouveau dossier qui contient les deux classeurs.
3. Tapez sur Terminé.
4. Renommez le dossier si nécessaire.
Changement de nom des dossiers

 

1. Tapez sur le nom par défaut sous le dossier.

Le clavier s’ouvre.

2. Saisissez un nouveau nom, puis tapez sur Retour.

Le nouveau nom s’affiche et le clavier se ferme.

Remarque : Pour retourner à l’écran d’accueil de TI‑Nspire™ sans renommer l’élément, tapez sur une zone vide de l’écran.

Suppression de dossiers

Avant de supprimer un dossier, souvenez-vous que les dossiers peuvent contenir plusieurs classeurs. Vérifiez le contenu du dossier avant de le supprimer.

 

1. Tapez sur Modifier.
2. Tapez sur le dossier que vous souhaitez supprimer.
• Tapez sur Supprimer pour supprimer le dossier.
• Tapez sur Annuler pour annuler la suppression.
3. Tapez sur Fait.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated