Certaines fonctions du catalogue sont associées à un assistant qui vous invite à saisir les arguments correspondants. Les fonctions associées à un assistant sont marquées par un symbole en forme de baguette magique (
).
| 1. | Tapez sur pour masquer le clavier TI‑Nspire™ s’il est affiché. |
| 2. | Tapez sur Utilitaires , puis accédez à Catalogue. L’Assistant outils est DÉSACTIVÉ par défaut. |
| 3. | Faites glisser le bouton vers la droite pour activer l’Assistant outils. |
| 4. | Sélectionnez la fonction que vous souhaitez insérer. (La fonction doit être associée à un assistant.) |
| 5. | Tapez sur Terminé. |
L’assistant s’ouvre et vous invite à définir chaque argument, avant que la fonction ne soit insérée dans la ligne de saisie.
| 6. | Entrez les arguments nécessaires à la fonction sélectionnée. |
Remarque : Si vous avez besoin du clavier pour saisir une entrée, il s’affiche lorsque vous tapez sur le champ.
| 7. | Tapez sur OK, si nécessaire, afin de saisir les entrées requises pour chaque invite, dans le cadre de la fonction sélectionnée. |
La fonction sélectionnée est insérée dans la ligne de saisie de Calculs.
Remarque : Lorsqu’une fonction du catalogue nécessite une variable définie, vous devez définir la variable avant de pouvoir insérer l’élément du catalogue.