Du befinder dig her:Anvendelse af Tryk-for-Test >> Betjening af den håndholdte enhed i Tryk-for-Test tilstand >> Gennemse begrænsningerne i Tryk-for-Test tilstand

Betjening af den håndholdte enhed i Tryk-for-Test tilstand

Når en håndholdt enhed er i Tryk-for-Test tilstand, blinker LED-lampen oven på den håndholdte enhed, så du hurtigt kan se, at Tryk-for-Test er slået til - også når den håndholdte enhed er slukket.

Hvis LED-lampen blinker grønt, er alle begrænsninger markeret.
Hvis LED-lampen blinker gult-gult, er en eller flere begrænsninger afmarkeret.

Bemærk: Ældre TI‑Nspire™ CAS- håndholdte har ikke en LED-lampe oven på den håndholdte enhed. LED-lampen på den TI‑Nspire™ CM-C  håndholdte indikerer kun batteristatus og blinker ikke, hvis Tryk-for-Test er aktiveret.

Gennemse begrænsningerne i Tryk-for-Test tilstand

Sådan gennemses begrænsningerne:

1. Sluk den håndholdte.
2. Tryk på c for at tænde for den håndholdte enhed.

På en clickpad: Tænd for den håndholdte ved at trykke på w.

Der åbnes en dialogboks, der viser de markerede begrænsninger i Tryk-for-Test.

3. Tryk på x eller · for at vælge OK.

På en clickpad: Tryk på eller · for at vælge OK.

Hovedskærmbilledet åbnes.

Systemindstillinger

Ved start af Tryk-for-Test indstilles standard systemindstillingerne på den håndholdte. Systemindstillingerne på den håndholdte forud for starten af Tryk-for-Test bevares ikke. Systemindstillingerne kan ændres i Tryk-for-Test tilstand. Ved afslutning af Tryk-for-Test tilstand gendannes alle systemindstillinger til de indstillinger, der var valgt før Tryk-for-Test tilstanden blev valgt.

Fjernelse af dokumenter fra hukommelsen

Hvis der er mange dokumenter gemt på den håndholdte, er der måske ikke tilstrækkelig hukommelse til at starte Tryk-for-Test. Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse, vises meddelelsen “Ikke hukommelse nok til at åbne Tryk-for-Test tilstanden. På den håndholdte vises Fjern først nogle dokumenter.”

For at hukommelsen kan gendannes skal der først fjernes nogle af dokumenterne, før Tryk-for-Test tilstanden kan åbnes. Gør følgende for at afhjælpe denne fejl

Slet unødvendige dokumenter på den håndholdte.
Sikkerhedskopier dokumenterne til en computer eller en anden håndholdt ved hjælp af TI-Nspire™ softwaren. Dokumenterne kan føres tilbage, når Tryk-for-Test tilstanden er afsluttet.

Slukke og tænde for den håndholdte i Tryk-for-Test tilstand

Hvis du slukker den håndholdte, eller hvis den går i APD™-tilstand (Automatic Power Down™) i Tryk-for-Test tilstand, er den stadig i test-tilstand når den tændes igen. En meddelelse minder om, at den håndholdte er i Tryk-for-Test tilstand, og viser de markerede begrænsninger.

Bemærk: Hvis en dialogboks er åben, når den håndholdte går i dvale i Tryk-for-Test tilstand, vises den pågældende dialogboks, når den håndholdte tændes igen.

Rydning og genstart af Tryk-for-Test tilstand

Hvis en håndholdt er i Tryk-for-Test tilstand, kan du rydde data, der er tilføjet i en tidligere session uden at afslutte Tryk-for-Test tilstanden. Data omfatter filer, Kladde-data og biblioteker. Sådan ryddes data fra en tidligere session:

1. Kontroller, at den håndholdte er slukket.

På en  Touchpad: Tryk på / c.

På en clickpad: Tryk på / w.

2. Tryk på d c for at tænde for den håndholdte enhed.

På en clickpad: Tryk på d c w.

Vinduet Tryk-for-Test vises.

 

Klik på Nulstil Tryk-for-Test for at rydde data.

3. Klik på Nulstil Tryk-for-Test for at rydde dataene.

Hvis dataene fra den foregående session skal bruges, klikkes på OK.

Ved at vælge Nulstil Tryk-for-Test) beholdes alle begrænsninger, og alle dokumenter og data, der blev oprettet i den foregående Tryk-for-Test session, slettes.

Bemærk: Hvis du har åbnet og gemt data på den håndholdte enhed i TI‑84-tilstand, slettes disse data ikke, hvis den håndholdte enhed ryddes i Tryk-for-Test tilstand med et TI‑Nspire™-tastatur. TI-84 Plus-dataene er dog ikke tilgængelige med TI‑Nspire™-tastaturet.

Automatisk gemning

Hvis den håndholdte genstartes i Tryk-for-Test tilstand, forbliver den håndholdte i testtilstand og vender tilbage til det sidst åbnede dokument.

Styring af batterikapacitet

Ved anvendelse af en TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS-håndholdt kan batterierne tages ud og udskiftes i Tryk-for-Test tilstand. Hvis batterierne udskiftes, forbliver den håndholdte i testtilstand. Når den tændes igen, vises påmindelsesdialogboksen.

Inden Tryk-for-Test tilstanden startes, eller før du begynder en eksamen, skal du sikre dig, at den håndholdte enheds genopladelige batteri er fuldt opladet.

Udskiftning af tastaturer

Alle TI-Nspire™ CX-håndholdte har fast tastatur. Du kan ikke skifte til et andet tastatur, hvis du bruger TI-Nspire™ CX- håndholdte, TI‑Nspire™ CX-C-håndholdte eller TI‑Nspire™ CM-C- håndholdte.

Ved anvendelse af TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS-håndholdte skal du sørge for at afslutte Tryk-for-Test tilstanden, før du prøver at skifte til et andet tastatur, for eksempel fra et TI‑Nspire™-tastatur til et TI-84 Plus-tastatur og omvendt.

Hvis du skifter tastatur i Tryk-for-Test tilstand, viser den håndholdte følgende meddelelse:

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated