Du befinder dig her:Diagrammer og statistik >> Arbejde med kategoriske plottyper >> Oprettelse af et prikdiagram

Arbejde med kategoriske plottyper

Du kan sortere og gruppere data med de kategoriske plottyper:

Prikdiagram
Søjlediagram
Cirkeldiagram

De kategoriske plottyper kan anvendes til at sammenligne repræsentationer af data i forskellige plot. Når samme variabel (liste) anvendes til et prikdiagram og et søjlediagram eller cirkeldiagram i en opgave, vil markeringen af et datapunkt eller segment i et af plottene vælge det tilsvarende datapunkt, segment eller søjle i alle andre plots, der indeholder variablen.

Oprettelse af et prikdiagram

Standardplottypen for kategoriske data er prikdiagrammet.

Når en variabel er plottet, repræsenteres værdien af hver celle som en prik, og prikkerne stables ved punktet på den akse, der svarer til celleværdien.

1. Opret et regneark i Lister og Regneark med mindst én søjle med tekststrenge, der kan anvendes som kategorier for data.

Bemærk: En streng skrives i Lister og Regneark ved at sætte bogstaverne i citationstegn.

2. Tilføj en Diagrammer og statistik-side til opgaven.

Noter:

- Med værktøjet Hurtiggraf i Lister og Regneark kan du automatisk tilføje en Diagrammer og statistik-side og plotte den markerede kolonne.
- Det nye Diagrammer og statistik-arbejdsområde viser et ustruktureret standarddiagram med en påskrift, et variabelnavn og ikke-plottede datapunkter for variablen. Du kan klikke på variabelnavnet i påskriften og vælge at se en anden variabel eller trække et standarddatapunkt mod en akse for at plotte den aktuelle værdi.
3. Gå tæt på centrum for hver akse, og klik på feltet Tilføj liste. Listen med variable vises.

4. Klik på listen med de kategorier, du vil bruge til at sortere dataene efter.

Et prikdiagram plottes i arbejdsområdet. Applikationen navngiver aksen med variabelnavnet og viser en prik for hver forekomst af en kategori.

5. Undersøg de plottede data.
- Hold markøren over en prik i plottet for at vise dataværdierne.
- Klik på en prik for at markere den. Klik på prikken endnu en gang for at fravælge den eller fjerne den fra en markering af flere prikker.
- Aktivér værktøjet Grafsporing, og brug 7 eller 8 til at flytte mellem datapunkterne i plottet i listens rækkefølge. Punkterne viser en fed kontur, når du flytter mellem dem i sporingstilstand.

Oprettelse af et søjlediagram

Lige som prikdiagrammer viser søjlediagrammerne kategoriske data. Længden på en søjle repræsenterer antallet af tilfælde i kategorien.

1. Klik på området Tilføj variabel på hver akse, og vælg navnet på en kategorisk variabel. For yderligere oplysninger henvises der til Oprettelse af et prikdiagram.
2. Åbn menuen Plottyper, og klik på Søjlediagram.

Prikdiagrammet ændres til en søjlerepræsentation af dataene.

3. Undersøg dataene i plottet.
- Hold markøren over en søjle for at se en kategorioversigten (antallet af tilfælde og procentdelen blandt alle kategorier).
- Aktivér værktøjet Grafsporing, og tryk på 7 eller 8 for at navigere mellem søjlerne og vise oversigtsoplysningerne.

Oprettelse af et søjlediagram baseret på en hyppighedstabel eller kombinationsdata

1. På en ny Diagrammer og statistik-side kan du oprette et søjlediagram med hyppigheds- eller kombinationsdata ved at vælge Tilføj X-variabel i menuen Plotegenskaber.

Bemærk: Du kan også oprette et søjlediagram med hyppighed ved at markere Tilføj variabel med kombinationsdata i kontekstmenuen i Tilføj variabel-feltet for en akse.

2. Markér den ønskede variabel i pop op-valgmulighederne.
3. Indstil højden på søjlerne med oversigtsvariablen ved at markere Tilføj kombinationsdata i menuen Plotegenskaber.
4. Markér oversigtslisten i pop op-valgmulighederne.

Søjlediagrammet plottes i arbejdsområdet. Ikonet i det nederste venstre hjørne indikerer, at dette plot blev dannet på grundlag af kombinationsdata.

5. Hold markøren over en søjle for at se en kategorioversigt eller brug værktøjet Grafsporing i menuen Undersøg data til at navigere mellem alle søjler, der viser oversigterne.
6. (Valgfrit) Tilføj en kombinationsliste for at oprette et sammenlignende søjlediagram.

Oprettelse af et cirkeldiagram

Et cirkeldiagram repræsenterer kategoriske data i et cirkellayout og bruger et udsnit hvis størrelse er proportional med antallet i hver kategori.

1. Opret et prikdiagram i arbejdsområdet.
2. Åbn menuen Plottyper, og klik på Cirkeldiagram.

Prikkerne flytter sig efter kategori ind i cirkeldiagrammets udsnit.

3. Hold markøren over et udsnit for at se oversigten for kategorien, eller brug værktøjet Grafsporing i menuen Undersøg data til at navigere mellem udsnittene, der viser alle oversigterne. Oversigten viser antallet af tilfælde for kategorien og procentdelen blandt alle tilfælde.

Bemærk: Du kan skifte til et cirkeldiagram fra et søjlediagram, der er genereret ud fra kombinationsdata.

Oprettelse af et sammenlignende søjlediagram

Dette kan bruges til at undersøge data i en kryds-tabel.

1. Skriv de rå data på en Lister og Regneark-side.

2. I menuen Indsæt i værktøjslinjen skal du vælge Diagrammer og statistik.

Bemærk: Dit skærmbillede kan se anderledes ud afhængigt af de indtastede data.

3. Markér feltet Klik for at tilføje variabel , og markér øjenfarve som variablen for x-aksen.
4. Åbn menuen Plottype, og klik på Søjlediagram.

Hyppigheden for øjenfarvedata plottes.

5. For at opdele øjenfarvedataene ud fra køn skal du klikke på menuen Plotegenskaber og så på Opdel kategorier efter variabel og derefter på køn.

Opdeling af et numerisk plot ud fra kategorier

Med en kategoriopdeling kan du sortere de værdier, der er plottet på en akse.

1. Åbn en opgave med en Lister og Regneark-side, eller opret data, der skal plottes i applikationen Lister og Regneark.

I dette eksempel indeholder listerne oplysninger om hunderacer og vægt.

2. Klik på kolonnebogstavet (A) for at markere kolonnen med race.
3. Åbn menuen Data i Lister og Regneark, og vælg værktøjet Hurtiggraf.

Værktøjet Hurtiggraf tilføjer en Diagrammer og statistik-side. Diagrammer og statistik plotter variablen og navngiver den vandrette akse.

4. De numeriske data for hver kategori plottes ved at holde markøren over feltet Tilføj variabel tæt på den lodrette akses centrum og klikke på værktøjstippet Klik eller tast Enter for at tilføje variabel.

Listen med tilgængelige variable vises.

5. Klik i listen med variable på navnet på den numeriske variabel.

Diagrammer og statistik navngiver den lodrette akse og plotter de numeriske data for hver kategori.

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated