Du befinder dig her:Diagrammer og statistik >> Gennemgang af data >> Flytning af datapunkter eller -søjler

Gennemgang af data

Du kan manipulere og undersøge plottede data.

Markere og flytte punkter eller datasøjler
Ændre plottypen
Skalere grafen
Tilføje en flytbar linje
Vise regressionskurver
Vise residualkvadrater
Vise et residualplot

Flytning af datapunkter eller -søjler

1. Klik og hold nede på punktet eller søjlen, der skal flyttes.

Markøren skifter til ÷.

2. Træk punktet eller søjlen til den nye placering og slip. Ved at flytte punktet ændres værdierne for x og y.

Hvis du arbejder med data fra Lister og Regneark, bliver de data, der svarer til det oprindelige punkt eller den oprindelige søjle, automatisk opdateret i den oprindelige kolonne i Lister og Regneark, når du flytter punktet.

Du kan også flytte punkter eller søjler ved at ændre tallene i applikationerne Lister og Regneark eller Beregninger. Dataene opdateres i alle repræsentationer.

Flytning af flere punkter

1. Placer markøren over hvert datapunkt, som du vil markere. Når markøren ændres til ÷, skal du klikke for at tilføje punktet til markeringen.



Du kan også trække en markeringsrektangel rundt om punkterne for at markere dem.

2. Træk i et hvilket som helst af de markerede punkter for at flytte dem alle sammen.

Bemærk: Når en liste i Lister og Regneark er defineret som en formel, er punkternes bevægelse begrænset til placeringer, der opfylder formlen.

Sortering af plottede kategorier

Du kan sortere plottede kategorier efter liste, værdi eller alfabetisk ud fra kategoriens navn.

1. Klik i arbejdsområdet, der indeholder de plottede data.
2. Klik på Sortér efter i menuen Handlinger, og klik derefter på sorteringstypen.

Måneder anført kronologisk, men plottet ud fra værdi (regnmængde)

Bemærk: Du kan selv definere rækkefølgen af kategorier ved at klikke på en etikette og trække i den.

Plotning af en værdi

Du kan plotte en værdi i et eksisterende plot. Den optræder som en lodret linje i arbejdsområdet.

1. Åbn menuen Undersøg data, og klik på Plot værdi.

Der åbnes et tekstfelt med et standardudtryk i arbejdsområdet.

Indtastningsfelt til plotværdi

2. Skriv den værdi, du vil plotte, og tryk på ·. I dette eksempel er værdien v1:= middelværdi(pris)

Linjen tegnes ved denne værdi vinkelret på aksen. Hvis du har flere plot i arbejdsområdet, vises et plotværdiudsnit for hvert plot.

Bemærk:Hvis du anvender en hyppighedstabel til at generere et histogram, skal du inkludere hyppighedslisten i udtrykket. Skriv for eksempel udtrykket "v1:= middelværdi(pris, hyppighed)" i indtastningsfeltet til plotværdi.

3. Klik på linjen for at vise værdien.

Bemærk: Dobbeltklik på værdien for at redigere udtrykket.

Plot lodret linje med vist værdi

Du kan bruge Plot værdi til et enkelt tal eller til et udtryk, der udregnes til et tal. Hvis værdien afhænger af data, såsom middelværdi, når du trækker et punkt eller foretager ændringer i applikationen Lister og Regneark, opdateres linjen for at afspejle ændringen, så det er muligt at undersøge punkets indflydelse på beregningen.

Fjernelse af en plottet værdi

1. Markér den plottede lodrette linje.
2. Åbn menuen Handlinger, og klik på Fjern plot værdi.

Ændring af plottype

Du kan ændre plottypen for at se dataene repræsenteret på forskellige måder.

¢ Åbn menuen Plottype, og klik på en ny plottype. Kun de understøttede plottyper er tilgængelige. For eksempel er kun plottyper for én variabel tilgængelige, når en enkelt variabel er plottet på en akse.

Datarepræsentationen skifter til det nye plotformat.

Bemærk: Indstillingerne er ikke tilgængelige i menuen, hvis de plottede data ikke kan repræsenteres af plottypen. Hvis et punktplot for eksempel vises i arbejdsområdet, kan du ikke oprette et boxplot uden først at fjerne variablen fra y-aksen.

Omskalering af en graf

Du kan ændre aksernes skala ved hjælp af Parallelforskydning og Multiplikation:

À

Multiplikationsområde

Á

Parallelforskydningsområde

Markøren ændres for at vise, om Parallelforskydning (ö) eller Multiplikation (ô) er tilgængelig i zoner på akserne.

Parallelforskydning

En parallelforskydning flytter akser en fast afstand i en given retning. De oprindelige akser har samme form og størrelse.

1. Placér markøren over et skalamærke eller navn i den midterste tredjedel af aksen. Markøren skifter til ö.

2. Klik for at gribe fat. Markøren skifter til ù. Træk markøren til den ønskede position, og slip.

Multiplikation

Multiplikation bevarer aksernes form, men størrelsen ændres.

1. Placér markøren over et skalamærke eller navn tæt på aksens ender. Markøren skifter til ó på den lodrette akse eller ô på den vandrette akse.

2. Klik for at gribe fat. Markøren skifter til ÷. Træk markøren til den ønskede position og slip.

Tilføjelse af en flytbar linje

Du kan tilføje en flytbar linje til et plot. Når linjen i arbejdsområdet flyttes eller drejes, ændres den funktion, der beskriver den.

¢ Åbn menuen Undersøg data, og klik på Tilføj flytbare linjer.

Den flytbare linje vises og mærkes med den funktion, der beskriver den. I dette eksempel lagrer Diagrammer og statistik udtrykket for den flytbare linje i variablen m1.

Drejning af en flytbar linje

1. Klik og grib fat i en af linjens ender.

Markøren skifter til é.

2. Træk for at dreje og ændre linjens hældning.

Funktionen m1(x) opdateres med positionændringerne i den flytbare linje.

Ændring af skæringspunktet

1. Klik på midten af den flytbare linje.

Markøren skifter til ö.

2. Træk for at ændre skæringspunktet.

Tallet i enden af linjen ændres for at afspejle ændringen i skæringspunktet.

Bemærk: Den flytbare linje lagres som en funktion, der kan anvendes til forudsigelser i Beregninger eller Noter-applikationen.

Låsning af skæringspunktet i nul

Du kan låse skæringspunktet for den flytbare linje i nul.

¢ Åbn menuen Undersøg data, og vælg Lås skæringspunktet i nul.

Du kan låse skæringspunktet op ved at vælge Lås flytbart linjeskæringspunkt op i menuen Undersøg data.

Sporing af en flytbar linje

Du kan spore en flytbar linje for at forudsige og analysere værdier.

1. Klik på linjen.

Markøren ændres.

2. Åbn menuen Undersøg data, klik på Grafsporing for at aktivere sporingstilstand for linjen. Drejning af linjen understøttes ikke i sporingstilstand.
3. Tryk på ¡ eller ¢ (venstre eller højre piletast) for at spore den flytbare linje.

Hvis de plottede variable ændres, opdateres punkterne på grafen og linjen automatisk.

Visning af en regressionskurve

Du kan vise en regressionskurve, når du har et punktplot eller et XY linjeplot i arbejdsområdet. Undersøgelse af regressionskurver kan fremme forståelsen af sammenhængen mellem to variable.

1. Med et punktplot eller et XY linjeplot for to variable i arbejdsområdet skal du klikke på menuen Undersøg data, vælge Regression og vise listen med regressioner.
2. Klik på den type regressionskurve, der skal vises. Vælg for eksempel Vis lineær (mx+b) for at plotte en lineær regressionslinje, som vist i følgende eksempel.

Når regressionskurven er markeret, vises ligningenfor kurven.

Visning af residualkvadrater

Du kan vise residualkvadrater i et plot. Med residualkvadrater kan du vurdere, hvor egnet en model er til dine data.

Bemærk: Dette værktøj er kun tilgængeligt, når der er en regressionslinje eller en flytbar linje i arbejdsområdet.

¢ Åbn menuen Undersøg data, og klik på Residualer > Vis residualkvadrater.

Kvadraternes sum opdateres i takt med, at linjen eller dataene ændres.

Visning af et residualplot

Du kan vise et residualplot for at bestemme, hvor godt en kurve passer til et datasæt. Arbejdsområdet skal indeholde et punktplot og en eller flere flytbare linjer, regressionskurver eller plottede funktioner, for at Vis residualplot er tilgængelig.

¢ Med et punktplot, en regressionskurve og/eller flytbar linje i arbejdsområdet klikker du på menuen Undersøg data, derefter på Vis residualplot > Residualer.

Noter:

Når du har plottet flere regressionskurver eller funktioner og flytbare linjer, kan du markere den enkelte ved at klikke på linjen og dermed vise dens residualplot.
Klik og hold på et punkt for at se residualplottet.
Residualplottet for den markerede regressionskurve vises i arbejdsområdet.
For at få ensartethed i sammenligning af datasæt skal du undlade at skalere, når du navigerer mellem funktioner eller regressionskurver.
Markér en funktion eller regressionskurve, før du viser et residualplot. Hvis der ikke er markeret en funktion eller regressionskurve, og der er plottet mange, vælger Diagrammer og statistik tilfældigt funktionen eller regressionskurven til visning af residualplottet.
Akser kan justeres ved at klikke og trække.

Fjernelse af et residualplot

¢ Med et punktplot, en regressionskurve og/eller en flytbar linje i arbejdsområdet vælger du menuen Undersøg data og klikker på Skjul residualplot.

 

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated