Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Aperçu des variables > Création de variables dans l’application Calculs

Création de variables dans l’application Calculs

Lors de la création d’une variable, respectez les conventions suivantes. À défaut d’utiliser (enregistrer), vous pouvez utiliser « := » ou la commande Définir. Toutes les instructions suivantes sont équivalentes.

5+83num

num:= 5+83

Define num=5+83

Pour créer une variable dans l’application Calculs
1. Tapez sur la ligne de saisie de Calculs pour afficher le clavier.
2. Tapez sur et maintenez-la appuyée, afin d’afficher les fonctions secondaires, puis faites glisser vers la fonction souhaitée.

3. Saisissez la valeur de la variable (un nombre, du texte, une expression mathématique ou une fonction).
4. Tapez sur ENTRÉE.

Remarque : Utilisez les flèches vers la droite, la gauche, le haut et le bas, afin de déplacer le curseur à l’intérieur de l’expression ou de la fonction. Veillez à ce que le curseur soit correctement positionné sur la ligne de saisie avant de taper sur ENTRÉE pour créer la variable.

Saisie de plusieurs variables sur la ligne de saisie

Pour saisir plusieurs variables sur une seule ligne, séparez-les par le signe deux-points (:). Seul le résultat de la dernière expression est affiché.

 

© 2013-2014 Texas Instruments Incorporated