在测验模式下操作手持设备
当手持设备处于测验模式时,手持设备顶部的 LED 指示灯将闪烁(在 TI-Nspire™ CX II 上)。该 LED 用于提示您手持设备的测验模式已打开 — 即使手持设备已关闭。
| • | (Numeric) 如果 LED 指示灯呈绿色-绿色闪烁,则所有限制均已选中。 |
| • | (Exact Arithmetic) 如果 LED 指示灯呈绿色-绿色闪烁,则所有限制均已选中且 Exact Arithmetic 已关闭。 |
| • | (CAS) 如果 LED 指示灯呈绿色-绿色闪烁,则所有限制均已选中且 CAS 已关闭。 |
| • | 如果 LED 指示灯呈黄色-黄色闪烁,则已清除一个或多个限制。 |
注:
| • | 较旧的 TI-Nspire™ CAS 手持设备在手持设备顶部没有 LED 指示灯。 |
| • | TI-Nspire™ CM-C 手持设备上的 LED 仅指示电池的状态。手持设备在启用测验模式时它不会闪烁。 |
系统设置
进入按键测试模式之前的现用系统设置不会传递给按键测试会话。当您第一次进入测验模式时,系统将使用默认设置。您可以在测验模式下更改设置。退出测验模式时,所有系统设置将还原为您进入测验模式之前使用的设置。
为 Press-to-Test(测验模式)释放存储空间
如果手持设备因存储空间不足而无法进入 Press-to-Test(测验模式),则会显示一条消息提示您删除部分文件。
您可以选择:
| • | 将文档备份到计算机或另一台手持设备中,然后从原手持设备删除。您可以在退出测验模式后还原这些文档。 |
| • | 从手持设备中删除不必要的文档。 |
关于释放存储空间的详细说明,请见手持设备快速入门指南的“文件管理”一节。
在测验模式下关闭和打开手持设备
如果您在测验模式下关闭了手持设备或者手持设备跳转为 Automatic Power Down™ (APD™),再次打开电源时,手持设备仍保持测验模式。此时会出现一条消息提醒您手持设备处于测验模式,并显示选中的限制。
|
TI-Nspire™ CX CAS 操作系统
|
TI-Nspire™ CX II CAS 操作系统
|
注:如果手持设备在测验模式下断电,并且有打开的对话框,则您再次打开手持设备时会显示该对话框。
自动保存
如果手持设备在测验模式下重新启动,则仍将保持测验模式并返回至上次打开的文档。
管理电池电量
如果使用 TI-Nspire™ 或 TI-Nspire™ CAS 手持设备,您可以在测验模式下取出和更换电池。如果您更换了电池,手持设备将仍处于测验模式。当您再次打开它时,会显示提醒对话框。
进入测验模式之前或者开始测验之前,您要确保任何使用充电电池的手持设备的充电电池充满了电。