编辑得分

您有时可能需要对学生的分数进行编辑。 例如,“开放式答案”作业中含有某个问题,其正确答案是“Autumn”。 一名学生输入的答案是“Fall”。 如果您想要为学生提供满分或部分学分,则可通过更改学生回答问题的分数完成此操作。

除了编辑单个学生的分数外,还可以编辑各个问题的可能总点数、额外点数和最终百分比。

使用整数来编辑分数。 例如,键入 75,所得分数即为 75%;键入 100,所得分数即为 100%,以此类推。

注:如果您键入了分数但未按下 Enter 键,则该更改不会生效,将保持之前的分数不变。

预览学生答案

您可以在“预览”窗格里预览学生就个人作业问题给出的答案。 这样就可以快速、方便和有效地审阅问题、答案和修改分数。

: 作业中必须包含至少一个将要预览的问题。

1. 单击“作业摘要”列表的“个人作业”。
2. 选择您要预览的问题单元格。

“预览”窗格会显示以下信息。

Q#问题。 带图标的原始问题,显示正确或不正确的答案
学生答案。 学生答案
正确答案。 教师的正确答案(如果没有正确答案,则保留空白)

注: 根据所发布的问题,可能会显示其它信息。

修改学生的作业得分

您可以在“作业摘要”视图中编辑某项作业的分数,也可在“个人作业”视图中编辑某作业中单个问题的分数。 下文描述了通过上述任意视图更改分数的步骤。

1. 在学生对应的行中,选择您要编辑的分数。
2. 右键单击单元格并选择编辑分数
3. 键入替换分数,然后按 Enter。 要取消键入,则按 Esc

更改某问题的可能总点数

您可以编辑单个问题的可能总得分或额外点数。

1. 在“可能总分数”行中选择一个单元格。
2. 右键单击单元格并选择编辑分数
3. 键入问题的点数或额外点数,然后按 Enter

该软件会询问您是否要保留学生在该问题上的得分,或重新评估各学生的得分。 默认设置是重新评估各学生的得分。

要保留学生的得分而不对其做任何更改,则单击保持学生该问题的学分不变
要重新评估各学生的得分,则单击重新评估各学生的得分
4. 单击确定

更改最终百分比分数

1. 在“个人作业”视图中,选择您要编辑其分数的学生。
2. 右键单击“最终”列中的单元格并选择编辑分数
3. 键入替换分数,然后按 Enter。 要取消键入,则按 Esc

: 如果您对最终分数进行了编辑,则将会保留编辑后的分数值,即使编辑该行中的其他分数值,该值也不会更新。