Premir para Testar para Modo TI-84 Plus
As informações neste secção aplicam-se apenas a unidades portáteis TI-Nspire™ que lhe permitem alternar entre um teclado TI-Nspire™ e TI-84 Plus. Para utilizar o Premir para Testar no modo TI-84 Plus, a unidade portátil tem de ser iniciada com um teclado TI-84 Plus.
Nota: utilizar o Premir para Testar no modo TI-84 Plus não afeta os documentos criados com um teclado TI-Nspire™.
Certifique-se de que sai do modo Premir para Testar antes de tentar mudar para um teclado diferente. Se mudar de teclado no modo Premir para Testar, a unidade portátil apresenta a seguinte mensagem:
Ativar o Premir para Testar no modo TI-84 Plus
| 1. | Desligue a unidade portátil. |
| 2. | Prima continuamente |, ~ e É até o ecrã Reiniciar opções abrir. |
Por predefinição, o modo de ângulo está definido para GRAU, os Diagnósticos Est. estão LIGADOS e as funções BASE logarítmica e adição (Σ) estão desativadas.
| 3. | Para alterar as predefinições, mova o cursor sobre a definição pretendida e prima ÎÍ. |
| 4. | Prima q (debaixo de OK no ecrã) para selecionar OK. |
As opções que selecionou são apresentadas no ecrã Reinicialização concluída.
| 5. | Prima qualquer tecla para continuar. |
| 6. | Para se certificar de que Aplicações, Programas e funções estão desativados: |
|
Prima Œ |
|
|
Prima ¼ |
|
|
Prima ƒ _ |
|
|
Prima » |
|
Outras variáveis guardadas na RAM e na memória arquivada (incluindo AppVars) são eliminadas.
Verificar que funções estão desativadas no modo TI-84 Plus
Quando os alunos tentam aceder às funcionalidades desativadas, são apresentados os ecrãs de informação seguintes:
|
|
|
Nota: se uma unidade portátil já se encontrar no modo Premir para Testar, as aplicações e programas são desativados. Se tentar entrar em Premir para Testar numa unidade portátil TI-Nspire™ com o teclado TI-84 no modo Premir para Testar, é apresentado o ecrã Reinicialização concluída. As definições atuais são apresentadas e a RAM é reiniciada. A unidade portátil está pronta a ser utilizada por outro aluno num estado de teste limpo, conforme necessário.
Sair do modo Premir para Testar no modo TI-84 Plus
Quando ativa novamente as unidades portáteis TI-Nspire™ com o teclado TI-84 e as unidades portáteis TI-84 Plus, as Aplicações e Programas são restaurados.
Para restaurar uma unidade portátil TI-Nspire™ no modo TI-84 Plus para o funcionamento total:
| • | Ligue a unidade portátil a outra unidade portátil TI-Nspire™ no modo TI-84 Plus ou uma unidade portátil TI-84 Plus. |
| • | Transfira todos os ficheiros de e para a unidade portátil que está no modo de teste. |
| • | Em alternativa, pode utilizar o TI-Connect™ para transferir um ficheiro do computador para a unidade portátil. |
Para transferir um ficheiro de outra unidade portátil TI-84 Plus:
| 1. | Na unidade recetora, prima y 8 e, em seguida, realce RECEBER. Não prima Íjá. |
| 2. | Na calculadora de envio, prima y 8. |
| 3. | Selecione um ficheiro para enviar ao selecionar uma categoria e, em seguida, selecione um ficheiro para enviar. |
|
|
|
| 4. | Realce TRANSMITIR para enviar o ficheiro, mas não prima Í já. |
| 5. | Prima Í na calculadora de receção. |
| 6. | Prima Í na calculadora de transmissão. |
Nota: pode ser necessário renomear ou substituir a variável para a transferência de ficheiro ser bem sucedida.
Nota: a aplicação TI TestGuard™ para a TI-83 Plus e TI-84 Plus não está concebida para executar e transferir configurações de teste quando carregadas numa unidade portátil TI-Nspire™ no modo TI-84, incluindo a funcionalidade Ativar novamente. Além disso, os LED intermitentes que indicam que está no modo Premir para Testar não piscam no modo TI-84.