O que tem de saber
| • | As listas criadas em & Listas e Folha de Cálculo podem ser acedidas como uma variável. |
| • | Têm de ser atribuídos nomes às variáveis antes de poderem ser utilizadas em & Dados e Estatística. |
| • | Toque no campo Adicionar variável localizado no centro do eixo x ou eixo y para escolher o nome de uma variável. |
| • | O gráfico predefinido para uma variável é um gráfico de pontos. Os pontos relativos aos dados do desenho predefinido reposicionam-se para representar os elementos da variável selecionada. |
| • | O gráfico predefinido para duas variáveis é um gráfico de dispersão. Os pontos de dados deslocam-se para representar os elementos de ambas as variáveis num gráfico de dispersão. |
Aperte ou alargue o eixo horizontal ou vertical para modificar a sua escala.
—OU—
Arraste qualquer dos eixos para deslocar o eixo, mantendo ao mesmo tempo a sua escala.
Para restaurar o tamanho original e a localização dos dados representados graficamente, toque em Ferramentas > Janela/Zoom > Zoom-Dados.
Quando representa graficamente um valor num desenho existente, este é apresentado como uma linha vertical na área de trabalho. Pode representar graficamente um único número ou qualquer expressão que se avalie para um número. Se o valor estiver dependente dos dados, a linha atualiza-se para refletir as alterações efetuadas quando arrasta um ponto ou efetua alterações na aplicação & Listas e Folha de Cálculo. O valor representado graficamente tem de estar no domínio do eixo.
Para representar graficamente um valor:
| 1. | Toque em Ferramentas |
| 2. | Escreva o valor que pretende representar graficamente e, em seguida, toque em ENTER. |
Utilize a função de Desenho para representar graficamente uma função para comparação com um desenho existente. Para representar graficamente uma função:
| 1. | Crie ou abra um problema que inclua variáveis que tenham sido representadas graficamente numa área de trabalho de & Dados e Estatística. Certifique-se de que a área de trabalho contém um eixo horizontal e um eixo vertical. |
| 2. | Toque em Ferramentas |
| 3. | Escreva a função no campo de entrada e toque em return. |
Nota: Pode renomear a função, escrevendo por cima de f1(x): com outro nome.
Representar graficamente variáveis