F

factor()

factor(Expr1 [, Var ]) Þexpressão

factor(Lista1 [, Var ]) Þlista

factor(Matriz1 [, Var ]) Þmatriz

factor(Expr1) devolve Expr1 decomposta em relação a todas as variáveis sobre um denominador comum.

Expr1 é decomposta o mais possível em factores racionais lineares sem introduzir novas subexpressões não reais. Esta alternativa é adequada se quiser a factorização em relação a mais de uma variável.

factor(Expr1, Var) devolve Expr1 decomposta em relação à variável Var.

Expr1 é decomposta o mais possível em factores reais lineares em Var, mesmo que introduza constantes irracionais ou subexpressões irracionais noutras variáveis.

Os factores e os termos são ordenados com Var como variável principal. As potências similares de Var são recolhidas em cada factor. Inclua Var se a factorização for necessária em relação apenas a essa variável e estiver disposto a aceitar expressões irracionais em qualquer outra variável para aumentar a factorização em relação a Var. Pode existir alguma decomposição de factores incidental em relação a outras variáveis.

Para a definição Auto do modo Auto ou Aproximado, incluindo Var, permite também a aproximação a coeficientes de pontos flutuantes em que os coeficientes irracionais não podem ser expressos explicitamente em termos das funções integradas. Mesmo quando exista apenas uma variável, incluindo Var, pode produzir a factorização mais completa.

Nota: Consulte também comDenom() para uma forma mais rápida para obter a decomposição de factores parcial quando factor() não for suficientemente rápido ou se a memória ficar esgotada.

Nota: Consulte também cFactor() para decompor tudo para coeficientes complexos em busca de factores lineares.

factor(NúmeroRacional) devolve o número racional em primos. Para números compostos, o tempo de cálculo cresce exponencialmente com o número de dígitos no segundo maior factor. Por exemplo, a decomposição em factores de um número inteiro de 30 dígitos pode demorar mais de um dia e a decomposição em factores de um número de 100 dígitos pode demorarar mais de um século.

Para parar um cálculo manualmente,

Dispositivo portátil: Manter pressionada a tecla c e pressionar · repetidamente.
Windows®: Manter pressionada a tecla F12 e pressionar Enter repetidamente.
Macintosh®: Manter pressionada a tecla F5 e pressionar Enter repetidamente.
iPad®: A aplicação apresenta um pedido. Pode continuar a aguardar ou pode cancelar.

Se quiser apenas determinar se um número é primo, utilize isPrime(). É muito mais rápido, em especial, se o NúmeroRacional não for primo e o segundo maior factor tiver mais de cinco dígitos.

FCdf()

FCdf(LimiteInferior, LimiteSuperior, dfNumer, dfDenom) Þnúmero se LimiteInferior e LimiteSuperior forem números, lista se LimiteInferior e LimiteSuperior forem listas

FCdf(LimiteInferior, LimiteSuperior, dfNumer, dfDenom) Þnúmero se LimiteInferior e LimiteSuperior forem números, lista se LimiteInferior e LimiteSuperior forem listas

Calcula a probabilidade da distribuição F entre LimiteInferior e LimiteSuperior para o dfNumer (graus de liberdade) e dfDenom especificados.

Para P(X { LimiteSuperior), definir LimiteInferior = 0.

 

 

Fill

Fill Expr, VarMatriz Þmatriz

Substitui cada elemento na variável VarMatriz por Expr.

matrixVar já tem de existir.

Fill Expr, VarLista Þlista

Substitui cada elemento na variável VarLista por Expr.

VarLista já tem de existir.

FiveNumSummary

FiveNumSummary X[,[Freq][,Categoria,Incluir]]

Fornece uma versão abreviada da estatística de 1 variável na lista X. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

X representa uma lista de dados.

Freq é uma lista opcional de valores de frequência. Cada elemento em Freq especifica a frequência de ocorrência para cada valor X correspondente. O valor predefinido é 1. Todos os elementos têm de ser números inteiros 0.

Categoria é uma lista de códigos de categorias numéricos para os valores X correspondentes.

Incluir é uma lista de um ou mais códigos de categorias. Apenas os itens de dados cujo código de categoria está incluído nesta lista são considerados no cálculo.

Um elemento (nulo) vazio em qualquer das listas X, Freq ou Category resulta num nulo para o elemento correspondente de todas essas listas. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

 

 

Variável de saída

Descrição

stat.MinX

Mínimo dos valores x

stat.Q1X

1º quartil de x

stat.MedianX

Mediana de x

stat.Q3X

3º quartil de x

stat.MaxX

Máximo dos valores x

floor()

floor(Expr1) Þnúmero inteiro

Devolve o maior número inteiro que é { o argumento. Esta função é idêntica a int().

O argumento pode ser um número complexo ou real.

floor(Lista1) Þlista

floor(Matriz1) Þmatriz

Devolve uma lista ou matriz do floor de cada elemento.

Nota: Consulte também ceiling() e int().

fMax()

fMax(Expr, Var) ÞExpressão booleana

fMax(Expr, Var, LimiteInferior)

fMax(Expr, Var, LimiteInferior, LimiteSuperior)

fMax(Expr, Var) | LimiteInferior {Var{LimiteSuperior

Devolve uma expressão booleana que especifica os valores candidatos de Var que maximiza Expr ou localiza o menor limite superior.

 

Pode utilizar o operador de limite (“|”) para limitar o intervalo da solução e/ou especificar outras restrições.

Para a definição Aproximado do modo Auto ou Aproximado, fMax() procura iterativamente um máximo local aproximado. Isto é frequentemente mais rápido, em especial, se utilizar o operador “|” para limitar a procura a um intervalo relativamente pequeno que contenha exactamente um máximo local.

Nota: Consulte também fMin() e max().

fMin()

fMin(Expr, Var) ÞExpressão booleana

fMin(Expr, Var, LimiteInferior)

fMin(Expr, Var, LimiteInferior, LimiteSuperior)

fMin(Expr, Var) | LimiteInferior{Var{LimiteSuperior

Devolve uma expressão booleana que especifica os valores candidatos de Var que minimiza Expr ou localiza o maior limite inferior.

Pode utilizar o operador de limite (“|”) para limitar o intervalo da solução e/ou especificar outras restrições.

Para a definição Aproximado do modo Auto ou Aproximado, fMin() procura iterativamente um mínimo local aproximado. Isto é frequentemente mais rápido, em especial, se utilizar o operador “” para limitar a procura a um intervalo relativamente pequeno que contenha exactamente um mínimo local.

Nota: Consulte também fMax() e min().

For

For Var, Baixo, Alto [, Passo ]

     Bloco

EndFor

Executa as declarações em Bloco iterativamente para cada valor de Var, de Baixo para Alto, em incrementos de Passo.

Var não tem de ser uma variável do sistema.

Passo pode ser positivo ou negativo. O valor predefinido é 1.

Bloco pode ser uma declaração ou uma série de declarações separadas pelo carácter “:”.

Obs para introdução do exemplo: Para obter instruções sobre como introduzir programas com várias linhas e definições de funções, consulte a secção Calculadora do manual do utilizador do produto.

format()

format(Expr [, CadeiaFormato ]) Þcadeia

Devolve Expr como uma cadeia de caracteres com base no modelo do formato.

Expr tem de ser simplificada para um número.

CadeiaFormato é uma cadeia e tem de estar na forma: “F[n]”, “S[n]”, “E[n]”, “G[n][c]”, em que [ ] indica porções opcionais.

F[n]: Formato fixo. n é o número de dígitos para visualizar o ponto decimal.

S[n]: Formato científico. n é o número de dígitos para visualizar o ponto decimal.

E[n]: Formato de engenharia. n é o número de dígitos após o primeiro dígito significante. O exponente é ajustado para um múltiplo de três e o ponto decimal é movido para a direita zero, um ou dois dígitos.

G[n][c]: Igual ao formato fixo mas também separa os dígitos à esquerda da raiz em grupos de três. c especifica o carácter do separador de grupos e predefine para uma vírgula. Se c for um ponto, a raiz será apresentada como uma vírgula.

[Rc]: Qualquer um dos especificadores acima pode ser sufixado com o marcador de raiz Rc, em que c é um carácter que especifica o que substituir pelo ponto da raiz.

fPart()

fPart(Expr1) Þexpressão

fPart(Lista1) Þlista

fPart(Matriz1) Þmatriz

Devolve a parte fraccionária do argumento.

Para uma lista ou matriz, devolve as partes fraccionárias dos elementos.

O argumento pode ser um número complexo ou real.

FPdf()

FPdf(ValX, dfNumer, dfDenom) Þnúmero se ValX for um número, lista se ValX for uma lista

Calcula a probabilidade da distribuição F no ValX para o dfNumer (graus de liberdade) e o dfDenom especificados.

 

 

freqTable4list()

freqTable4list(Lista1,ListaNúmerosInteirosFreq)Þlista

Apresenta uma lista com os elementos de Lista1 expandida de acordo com as frequências em ListaNúmerosInteirosFreq. Esta função pode ser utilizada para construir uma tabela de frequência para a aplicação Dados e Estatística.

Lista1 pode ser qualquer lista válida.

ListaNúmerosInteirosFreq tem de ter a mesma dimensão da Lista1 e só deve conter elementos de números inteiros não negativos. Cada elemento especifica o número de vezes que o elemento de Lista1 correspondente é repetido na lista de resultados. Um valor de zero exclui o elemento de Lista1 correspondente.

Nota: Pode introduzir esta função através da escrita de freqTable@>list(...) no teclado do computador.

Os elementos (nulos) vazios são ignorados. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

frequency()

frequency(Lista1,Listabins) Þlista

Devolve uma lista que contém as contagens dos elementos em Lista1. As contagens são baseadas em intervalos (bins) definidos em Listabins.

Se Listabins for {b(1), b(2), …, b(n)}, os intervalos especificados são {?{ b(1), b(1)<?{ b(2),…,b(n-1)<?{ b(n), b(n)>?}. A lista resultante é um elemento maior que Listabins.

Cada elemento do resultado corresponde ao número de elementos de Lista1 que estão no intervalo desse lote. Expresso em termos da função countIf(), o resultado é { countIf(list, ?{ b(1)), countIf(lista, b(1)<?{ b(2)), …, countIf(lista, b(n-1)<?{ b(n)), countIf(lista, b(n)>?)}.

Elementos de Lista1 que não podem ser “colocados num lote” são ignorados.

Elementos de Lista1 que não podem ser “colocados num lote” são ignorados. Os elementos (nulos) vazios também são ignorados. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

Na aplicação Listas e Folha de cálculo, pode utilizar um intervalo de células no lugar de ambos os argumentos.

Nota: Consulte também countIf(), aqui.

 

Explicação do resultado:

2 elementos da Lista de dados são { 2.5

4 elementos da Lista de dados são >2.5 e { 4.5

3 elementos da Lista de dados são >4.5

O elemento “hello” é uma cadeia e não pode ser colocado em nenhum lote definido.

FTest_2Samp

FTest_2Samp Lista1, Lista2 [, Freq1 [, Freq2 [, Hipótese ]]]

FTest_2Samp Lista1, Lista2 [, Freq1 [, Freq2 [, Hipótese ]]]

(Entrada da lista de dados)

FTest_2Samp sx1, n1, sx2, n2 [, Hipótese]

FTest_2Samp sx1, n1, sx2, n2 [, Hipótese]

(Entrada estatística do resumo)

Efectua um teste F de duas amostras. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

ou Ha: s1 > s2, defina Hipótese>0

Para Ha: s1 ƒ s2 (predefinição), defina Hipótese =0

Para Ha: s1 < s2, defina Hipótese<0

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.F

Estatística Û calculada para a sequência de dados

stat.PVal

Menor nível de significância para o qual a hipótese nula pode ser rejeitada

stat.dfNumer

graus de liberdade do “numerador” = n1-1

stat.dfDenom

graus de liberdade do “denominador”= n2-1

stat.sx1, stat.sx2

Desvios padrão da amostra das sequências de dados em Lista 1 e Lista 2

stat.x1_bar

stat.x2_bar

Médias da amostra das sequência de dados em Lista 1 e Lista 2

stat.n1, stat.n2

Tamanho das amostras

Func

Func

     Bloco

EndFunc

Modelo para criar uma função definida pelo utilizador.

Bloco pode ser uma declaração, uma série de declarações separadas pelo carácter “:” ou uma série de declarações em linhas separadas. A função pode utilizar a função Return para devolver um resultado específicos.

Obs para introdução do exemplo: Para obter instruções sobre como introduzir programas com várias linhas e definições de funções, consulte a secção Calculadora do manual do utilizador do produto.

Definir uma função por ramos:

Resultado do gráfico g(x)