Réponse aux questions rapides
Lorsque des enseignants envoient des questions rapides pendant la classe, cela ouvre un nouveau classeur au-dessus de tout autre classeur éventuellement ouvert. Vous pouvez accéder aux autres applications pour réaliser des calculs et vérifier ou supprimer des réponses avant d'envoyer votre réponse à la question ou à la question rapide.
Remarque : Sur les unités TI-Nspire™ CX ou TI-Nspire™ CX CAS, les questions apparaissent en couleur si l'enseignant a appliqué des couleurs lorsqu'il a rédigé les questions. Bien que vous puissiez voir des couleurs dans les questions que vous recevez, vous ne pouvez pas ajouter de la couleur aux réponses que vous envoyez.
Accès aux autres applications
Sous réserve que l'enseignant vous y autorise, vous pouvez utiliser l'outil Questions rapides pour fermer temporairement la question et effectuer des calculs ou accéder à d'autres classeurs afin de trouver la bonne réponse à la question posée. Par exemple, vous pouvez accéder à l'application Scratchpad pour effectuer un calcul ou à l'application Tableur & listes afin d'en copier des données pour les coller dans une question de type Liste. Dans une question de type liste, vous pouvez créer des liens vers des variables des applications Vernier DataQuest™ ou Tableur & listes.
Pour accéder aux autres applications à partir de l'écran Question rapide :
|
1.
|
Ouvrez un nouveau classeur. |
Unité : Appuyez sur c pour ouvrir l'écran d'.
|
2.
|
Choisissez une application. |
Unité : Pour revenir à la question rapide sans accéder à d'autres classeurs, choisissez .
|
3.
|
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône Question rapide. |
Lorsque vous répondez à une question rapide, votre réponse est immédiatement transmise à l'ordinateur de l'enseignant de sorte que celui-ci puisse suivre en temps réel les réponses des élèves.
Affichage de votre travail
L'enseignant peut vous demander d'afficher votre travail pour indiquer votre réponse. Si c'est le cas, la zone de réponse dispose de sections où vous pouvez écrire votre point de départ, vos étapes et votre réponse finale.
Réponse à différents types de questions
|
▶
|
Pour des questions à choix multiples, appuyez sur pour naviguer vers une réponse. Appuyez sur pour marquer une réponse. |
|
▶
|
Pour les questions ouvertes, saisissez une réponse. |
|
▶
|
Pour les questions de type équation, saisissez une réponse. Si un graphique est inclus dans la question, ce graphique se met à jour lorsque vous appuyez sur . Toutes les fonctions entrées s'affichent sur le graphique et le curseur reste dans la boîte de réponse. Vous ne pouvez pas manipuler le graphique proprement dit. |
|
▶
|
Pour les questions de type expression, saisissez une réponse. Si le type de la réponse est un nombre, votre réponse doit être sous la forme d'un nombre. Si le type de la réponse est expression, votre réponse doit être sous la forme d'une expression. Par exemple, x+1. |
|
▶
|
Pour des points de coordonnées : Questions (x, y), entrez une réponse dans le champ x et appuyez sur pour atteindre le champ y. Tapez une réponse. |
Si un graphique est inclus avec la question, ce graphique se met à jour lorsque vous entrez une fonction et appuyez sur .
Vous pouvez accéder aux fonctions Fenêtre et Zoom pendant que vous travaillez sur le graphique.
|
▶
|
Pour des points de coordonnées : de type Placer des points, appuyez sur pour positionner le curseur sur un point situé sur le graphique. Appuyez sur pour valider le placement du point à l'emplacement choisi. |
Pour effacer ce point, appuyez sur pour annuler l'action.
|
▶
|
Pour les questions de type Liste, appuyez sur pour déplacer le curseur dans la première cellule de la liste. Tapez et répondez, et appuyez sur pour vous déplacer vers la cellule suivante. Tapez une réponse. |
Pour lier une colonne à une variable existante, sélectionnez la colonne puis cliquez sur . Cliquez sur puis cliquez sur la variable à lier.
Les questions de type Liste fonctionnent sur le même principe que l'application Tableur & listes, aux exceptions suivantes près. Dans une question de type Liste, les opérations suivantes sont impossibles :
|
•
|
Ajouter, insérer ou supprimer des colonnes. |
|
•
|
Changer le titre de la ligne. |
|
▶
|
Pour des questions de chimie, saisissez une réponse. |
|
▶
|
Pour l'image : Questions de type Étiquette, appuyez sur pour positionner le curseur sur une étiquette dans l'image. Saisissez une réponse dans le champ étiquette. |
|
▶
|
Pour l'image : Question de type Placer des points, appuyez sur pour positionner le curseur sur un point situé sur le graphique. Appuyez sur pour marquer une réponse. |
Contrôle des réponses
Si l'enseignant active l'auto-correction pour cette question, l'option Vérifier la réponse s'affiche.
|
1.
|
Cliquez sur . |
Unité : Appuyez sur b.
Effacer vos réponses
Après avoir répondu à une question rapide, vous pouvez décider de modifier votre réponse avant de l'envoyer à l'enseignant.
|
•
|
efface les réponses à la question active. |
|
•
|
efface les réponses pour toutes les questions contenues dans le classeur actif. |
—ou—
Si vous répondez à la question, vous avez toujours la possibilité d'effacer votre réponse avant de la soumettre à votre enseignant.
|
▶
|
Cliquez sur pour effacer votre réponse et essayer à nouveau. |
Unité : Appuyez sur ~et choisissez