Opérations sur les lignes et les colonnes de données
| ▶ | Pour sélectionner une colonne, positionnez le curseur au sommet de celle-ci et cliquez sur sa lettre d’identification. Pour sélectionner une ligne, positionnez le curseur dans la cellule de gauche de la ligne et cliquez sur le numéro de référence de ligne. Pour supprimer la sélection, appuyez sur Esc. |
Unité : Maintenez enfoncée la touche ▲ pour atteindre la cellule supérieure ou ◄ pour atteindre la cellule la plus à gauche.
| ▶ | Pour étendre une sélection aux lignes ou colonnes adjacentes, maintenez enfoncée la touche Maj et appuyez sur ◄, ►, ▲ ou ▼. |
| 1. | Cliquez sur la ligne ou la colonne à redimensionner. |
| 2. | Dans le menu Actions, sélectionnez Redimensionner, puis sélectionnez une option. |
| 3. | Choisissez une option de redimensionnement pour une colonne ou une ligne. |
| - | Pour une colonne, choisissez Redimensionner la largeur de colonne, Maximiser la largeur de colonne ou Réduire la largeur de colonne. |
| - | Pour une ligne, vous pouvez choisir Redimensionner la hauteur de ligne. |
Les outils permettant de réduire et maximiser la largeur de colonne fonctionnent automatiquement. Pour utiliser les outils Redimensionner la largeur de colonne et Redimensionner la hauteur de ligne, vous devez procéder à un ajustement manuel.
| 4. | Pour effectuer un redimensionnement manuel, utilisez les touches ◄ et ► si vous redimensionnez la colonne ou les touches ▲ et ▼ s’il s’agit d’une ligne. Appuyez ensuite sur Entrée. |
| 1. | Cliquez sur une colonne ou une ligne dans laquelle vous souhaitez insérer les nouvelles données. |
| 2. | Dans le menu Insertion, sélectionnez Ligne ou Colonne. |
| - | Si vous insérez une ligne, les lignes restantes sont décalées vers le bas pour permettre l’ajout de la nouvelle ligne |
| - | Si vous insérez une colonne, les autres colonnes sont décalées vers la droite pour permettre l’ajout de la nouvelle colonne. |
Remarque : si d’autres cellules contiennent des formules avec des références relatives à une ligne ou une colonne déplacée, ces références sont modifiées en conséquence
Vous pouvez supprimer une ligne, une colonne, un groupe de lignes ou un groupe de colonnes. Lorsque vous supprimez une ligne ou une colonne, les autres lignes ou colonnes du tableau sont décalées vers le haut ou vers la gauche pour combler le vide créé.
| 1. | Cliquez sur la colonne ou la ligne à supprimer. |
| 2. | (Facultatif) Pour sélectionner des lignes ou des colonnes à effacer, maintenez enfoncée la touche Maj et appuyez sur ◄, ►, ▲ ou ▼. |
| 3. | Affiche le menu contextuel. |
| - | Windows® : Faites un clic droit sur la ligne sélectionnée. |
| - | Mac® : Maintenez enfoncée la touche “ puis cliquez sur la ligne sélectionnée. |
| - | Unité : Appuyez sur / b. |
| 4. | Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer la ligne. |
Les lignes ou colonnes sélectionnées sont supprimées.
Remarque : si d’autres cellules contiennent des formules qui font référence à la ligne ou à la colonne supprimée, elles affichent une erreur Les références relatives aux cellules dont la position a changé en raison d’une suppression sont modifiées en conséquence.
| 1. | Cliquez sur le numéro de ligne pour copier celle-ci ou sur la lettre de la colonne pour copier une colonne. |
| 2. | (Facultatif) Pour sélectionner des lignes ou des colonnes à copier, maintenez enfoncée la touche Maj et appuyez sur ◄, ►, ▲ ou ▼. |
| 3. | Copier la ligne ou la colonne : |
Windows® : Appuyez sur Ctrl+C.
Mac® : Appuyez sur “+C.
Unité : Appuyez sur / C.
| 4. | Positionnez le curseur dans une cellule quelconque de la ligne ou de la colonne où vous souhaitez insérer les éléments copiés. |
| 5. | Coller la ligne ou la colonne : |
Windows® : Appuyez sur Ctrl+V.
Mac® : Appuyez sur “+V.
Unité : Appuyez sur / V.
La ligne ou la colonne copiée est insérée à l’emplacement choisi, remplaçant ainsi le contenu existant.
Remarque : si vous copiez une colonne portant un nom, elle est collée sans son nom pour prévenir tout conflit de variable.
| 1. | Sélectionnez la colonne à déplacer. |
| 2. | Dans le menu Actions, sélectionnez Déplacer la colonne. |
Une barre d’insertion apparaît.
| 3. | Appuyez sur ◄ et ► pour placer la barre d’insertion à la nouvelle position de la colonne, puis appuyez sur Entrée. |
Remarque : les références relatives à une cellule dont la position est affectée par le déplacement sont modifiées en conséquence.
Vous pouvez afficher les résultats calculés d’une colonne sous forme exacte (fraction) ou approchée (décimale). Ceci n’affecte que les valeurs calculées issues d’une formule.
| 1. | Sélectionnez la colonne en cliquant sur la lettre d’identification au sommet de celle-ci. |
Unité : Maintenez enfoncée la touche ▲ pour atteindre la cellule supérieure.
| 2. | Affichez le menu contextuel de la colonne. |
| 3. | Dans le menu contextuel, cliquez sur Données > Exact ou Données > Approché. |
Remarque : Pour restaurer les résultats de la colonne conformément aux paramètres par défaut du classeur, sélectionnez la colonne et cliquez sur Données > Restaurer les paramètres du classeur.
La commande Supprimer les données (Clear Data) permet de supprimer les données des colonnes sélectionnées. Elle ne supprime ni la colonne, ni son nom ou sa formule.
Une fois les données supprimées, Tableur & listes recalcule les formules dans les colonnes sélectionnées. La commande Supprimer les données (Clear Data) est utile pour capturer un nouvel ensemble de données à partir d’une autre application ou générer de manière sélective une nouvelle colonne de nombres aléatoires.
| 1. | Cliquez sur les colonnes dont vous souhaitez supprimer les données. |
| 2. | Dans le menu Données, sélectionnez Supprimer les données. |
Remarque : si une formule recalculée génère les mêmes valeurs que les précédentes, cela peut signifier que l’exécution de la commande Supprimer les données (Clear Data) a échoué.
Sélection d’une ligne ou d’une colonne