Types de licences

Voici les types de licence pour le logiciel TI.

Licences uniques

Une licence unique est valide pour le logiciel TI installé sur un ordinateur unique. Elle est activée lorsque vous commencez à utiliser le  logiciel.

Une connexion Internet est requise pour l'activation de la licence.

Licences en volume

Une licence en volume est une licence multiutilisateur qui permet l’utilisation du logiciel TI en fonction du nombre d’utilisateurs et d’ordinateurs.

Il s'agit d'une licence unique qui gère un groupe de postes dont le nombre est spécifié au moment de l'achat. Le groupe peut être divisé en plusieurs numéros de licence, trois par exemple, gérant chacun 10 postes dans le cas d'une licence en volume de 30-postes.

Le logiciel TI est installé sur chaque ordinateur du groupe. Le numéro de licence reste sur  l’ordinateur par défaut et est activé lorsque le logiciel TI est lancé sur cet ordinateur.

Une connexion Internet est requise pour l'activation de la licence.

Licences simultanées

Une licence simultanée est un numéro de licence unique installé sur un ordinateur de service de licence qui exécute le logiciel TI-Admin et qui est utilisé pour gérer l'utilisation des postes.

Avec une licence simultanée, le logiciel TI peut être installé sur tous les ordinateurs de l’établissement et utilisé lorsqu’un poste est disponible :

Lorsqu'un utilisateur ouvre le logiciel, le service de licence attribue un poste non utilisé à l'utilisateur.
Lorsque l'utilisateur ferme le logiciel, le poste est remis dans le groupe.

Ce processus est appliqué jusqu'à ce que le nombre maximal de postes spécifié au moment de l'achat soit atteint.

Une connexion Internet est requise pour installer et activer le TI-Admin logiciel sur l'ordinateur de service de licence. Pour que les postes soient gérés, les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI doivent être connectés à l’ordinateur de service de licence par le biais du réseau de l’établissement.

Licences multiactivation

Une licence multiactivation est une licence multiutilisateur qui permet l’utilisation du logiciel TI en fonction du nombre d’utilisateurs et d’ordinateurs.

La licence est fournie sous forme de fichier, placé dans un emplacement spécifique sur les ordinateurs sur lesquels le logiciel est installé.

Le fichier est utilisé pour activer le logiciel et les utilisateurs ne reçoivent pas de numéro de licence.

Aucune connexion à Internet ou au réseau de l’établissement n’est requise pour les ordinateurs qui utilisent le logiciel TI. Le logiciel peut être installé par le biais d'une image sur disque dur ou d'autres méthodes de déploiement.

Pour la licence multiactivation, le logiciel de chaque ordinateur doit être activé périodiquement :

La licence peut être achetée en tant que licence perpétuelle (renouvelée gratuitement pour une période supplémentaire) ou en tant qu'abonnement non renouvelable.
Lorsque l’abonnement est renouvelé, un nouveau fichier de licence est généré. Il doit être déployé sur les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI.

Licences gérées par l’établissement

Une licence gérée par l’établissement est une licence multiutilisateur qui permet l’utilisation du logiciel TI en fonction du nombre d’utilisateurs (enseignants ou élèves) et d’ordinateurs.

La licence gérée par l'établissement est gérée de manière centrale et activée sur l'ordinateur de service de licence connecté au réseau de l'établissement.

Lorsqu'un utilisateur ouvre le logiciel, il peut alors être exécuté à condition que les conditions de connectivité requises suivantes soient remplies :

L'ordinateur est connecté à l'ordinateur de service de licence et des postes sont disponibles.
L'ordinateur est distant du réseau, mais est parvenu à se connecter à l'ordinateur de service de licence au cours des 30 derniers jours.

Une connexion Internet est requise pour installer et activer le logiciel TI-Admin sur l'ordinateur de service de licence. Pour que les postes soient gérés, les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI doivent être connectés à l’ordinateur de service de licence par le biais du réseau de l’établissement.

Le logiciel peut être installé sur les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI par le biais d’une image disque dur ou d’autres méthodes de déploiement.

Pour la licence gérée par l'établissement, le service de licence est activé périodiquement :

La licence peut être achetée en tant que licence perpétuelle (renouvelée gratuitement pour une période supplémentaire) ou en tant qu'abonnement non renouvelable.
Lorsque l'abonnement est renouvelé, un nouveau fichier de licence est généré. Il doit être activé sur l'ordinateur de service de licence.