Sur les périphériques d'acquisition

Vous pouvez choisir parmi une variété de capteurs et d'interfaces pour collecter des données lorsque vous exécutez l'application Vernier DataQuest™ avec le logiciel TI-Nspire™.

Interfaces de capteur multicanaux

Les interfaces de capteur multicanaux vous permettent de connecter plus d'un capteur à la fois.

 

Interface du capteur

Description

Interface d'acquisition Texas Instruments TI-Nspire™ Lab Cradle

Ce capteur peut être utilisé avec une unité, un ordinateur ou en tant que capteur autonome.

L'interface du capteur permet de connecter et d'utiliser entre un et cinq capteurs simultanément. Elle peut être utilisée en laboratoire ou sur un site d'acquisition à distance.

L'interface d'acquisition Lab Cradle prend en charge deux capteurs numériques et trois capteurs analogiques.

L'interface d'acquisition Lab Cradle prend également en charge des capteurs d'acquisition de données d'échantillons, notamment un moniteur de fréquence cardiaque à poignées ou encore un détecteur de pression sanguine.

Après avoir utilisé la station de connexion Lab Cradle comme un capteur à distance, vous pouvez télécharger des données vers un ordinateur ou une unité.

Interfaces de capteur à canal unique

Les interfaces de capteur à canal unique ne peuvent se connecter qu'à un seul capteur à la fois. Ces capteurs possèdent un connecteur mini-USB à utiliser avec l'unité ou un connecteur USB standard à utiliser avec un ordinateur. Pour une liste complète des capteurs compatibles, voir Capteurs compatibles.

 

Interface du capteur

Description

Vernier EasyLink®

Cette interface de capteur est utilisée avec les unités. Elle a un connecteur mini-USB et peut donc être directement branchée sur l'unité.

Connectez les capteurs au Vernier EasyLink® pour :

Mesurer la pression barométrique.
Mesurer la salinité d'une solution.
Étudier la relation entre la pression et le volume (loi de Boyle-Mariotte)

Vernier Go!Link®

Cette interface de capteur est utilisée avec les ordinateurs. Elle dispose d'un connecteur standard et peut donc être branchée sur un ordinateur Windows® ou Mac®.

Connectez les capteurs au Vernier GoLink® pour :

Mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution.
Surveiller les gaz à effet de serre.
Mesurer le niveau sonore en décibels.

Types de capteurs

Capteurs analogiques. Les capteurs de température, lumière, pH et voltage sont des capteurs analogiques et nécessitent une interface de capteur.
Capteurs numériques. Les barrières lumineuses (Photogates), détecteurs de radiation et compte-gouttes sont des capteurs numériques. Ces capteurs ne peuvent être utilisés qu'avec l'interface d'acquisition TI-Nspire™ Lab Cradle.
Capteurs USB à connexion directe. Ces capteurs se connectent directement à une unité ou à un ordinateur et ne nécessitent pas d'interface de capteur.

Capteurs pour unités

La liste suivante répertorie certains capteurs que vous pouvez utiliser avec une unité.

 

Capteur

Description

Texas Instruments CBR 2™

Ce capteur analogique se connecte directement aux unités TI-Nspire™ CX II par le biais d'un port mini-USB. Il est utilisé pour l'étude et la représentation du mouvement.

Ce capteur lance automatiquement l'application Vernier DataQuest™ lorsque vous le connectez à une unité. L'acquisition des données démarre lorsque vous sélectionnez la fonction Correspondance de mouvement.

Ce capteur acquiert jusqu'à 200 échantillons par seconde.

Utilisez ce capteur pour :

Mesurer la position et la vitesse d'une personne ou d'un objet.
Mesurer l'accélération d'un objet.

Capteur de température Vernier EasyTemp®

Ce capteur analogique se connecte directement aux unités TI-Nspire™ CX II par le biais d'un port mini-USB et est utilisé pour acquérir des plages de température. Vous pouvez concevoir des expériences pour :

Acquérir des données météorologiques.
Enregistrer des modifications de température provoquées par des réactions chimiques.
Effectuer des études de fusion à la chaleur.

Capteurs pour ordinateurs

La liste suivante répertorie certains capteurs que vous pouvez utiliser avec un ordinateur.

Capteur

Description

Capteur de température USB Vernier Go!Temp®

Ce capteur analogique se connecte au port USB de l'ordinateur et est utilisé pour acquérir des plages de température.

Vous pouvez utiliser ce capteur pour :

Acquérir des données météorologiques.
Enregistrer des modifications de température provoquées par des réactions chimiques.
Effectuer des études de fusion à la chaleur.

Capteur de mouvement Vernier Go!Motion®

Ce capteur analogique se connecte au port USB de l'ordinateur et est utilisé pour mesurer l'accélération et la vitesse.

Utilisez ce capteur pour :

Mesurer la position et la vitesse d'une personne ou d'un objet.
Mesurer l'accélération d'un objet.

Capteurs compatibles

Les capteurs suivants peuvent être utilisés avec l'application Vernier DataQuest™.

Accéléromètre 25 g
Capteur de tension 30 V
Accéléromètre 3 axes
Accéléromètre faible g
CBR 2™ : se connecte directement au port USB de l'unité
Go!Motion® : se connecte directement au port USB de l'ordinateur
Capteur de température de grande longueur
Capteur de température en acier inoxydable
Capteur de température de surface
Électrode ionique (Ammonium)
Anémomètre
Baromètre
Capteur de pression sanguine
Détecteur de C02
Électrode ionique (Calcium)
Capteur de charge
Électrode ionique (Chlorure)
Colorimètre
Capteur de conductivité
Capteur de courant élevé
Sonde de courant
Capteur de tension différentielle
Détecteur de radiation numérique
Capteur d'oxygène dissous
Capteur de force double échelle
EasyTemp® : se connecte directement au port USB de l’unité
Électrocardiogramme
Amplificateur d’électrode
Capteur de débit
Plaque de force
Capteur de pression de gaz
Go!Temp® : se connecte directement au port USB de l’ordinateur
Dynamomètre à main
Moniteur de fréquence cardiaque à poignées
Amplificateur d'instrumentation
Barrière lumineuse
Capteur de champ magnétique
Station de mesure du point de fusion
Microphone
Électrode ionique (Nitrate)
Détecteur d'oxygène (O2)
Capteur de potentiel d’oxydoréduction
pH-Capteur
Capteur d'humidité relative
Ceinture cardiofréquencemètre (capteur de pression de gaz requis)
Capteur de mouvement rotatif
Capteur de salinité
Capteur d’humidité du sol
Sonomètre
Spiromètre
Thermocouple
TI-Lumière - Vendu uniquement avec le CBL 2™
TI-Température - Vendu uniquement avec le CBL 2™
TI-Tension - Vendu uniquement avec le CBL 2™
Capteur de pH plat compatible Tris
Capteur de turbidité
Détecteur de rayonnement ultraviolet A
Détecteur de rayonnement ultraviolet B
Système de courant constant Vernier
Compte-gouttes Vernier
Thermomètre infrarouge Vernier
Détecteur de mouvement Vernier
Barrière lumineuse Vernier
Capteur de tension
Capteur de température à large plage