Nombrar variables y funciones
Los nombres de variables y funciones que usted crea deben cumplir con las siguientes reglas de nombrado.
Nota: Si crea una variable con el mismo nombre que el que se usó para un análisis estadístico o por las funciones financieras, podría ocurrir una condición de error. Si ingresa un nombre de variable que ya está en uso en el problema actual, la entrada se muestra en negritas.
|
•
|
Los nombres de variable deben tener una de las siguientes formas: xxx o xxx.yyy. La parte xxx puede tener de 1 a 16 caracteres. La parte yyy, si se usa, puede tener de 1 a 15 caracteres. No puede comenzar o terminar el nombre de una variable con un punto (.). |
|
•
|
Los caracteres pueden consistir en letras, dígitos y el carácter de guión bajo (_). Las letras pueden ser del alfabeto o griegas (pero no ∏ o π), letras acentuadas y caracteres internacionales. |
|
•
|
No use c ni n en la paleta de símbolos para crear un nombre de variable como c1 o n12. Estos pueden parecer letras, pero se tratan en forma interna como símbolos especiales. |
|
•
|
Usted puede usar letras mayúsculas o minúsculas. Los nombres AB22, Ab22, aB22 y ab22 se refieren a la misma variable. |
|
•
|
No puede usar un dígito como el primer carácter de xxx o yyy. |
|
•
|
Cuando ingrese un subíndice, puede usar los dígitos de 0 a 9, letras del alfabeto, a - z, letras latinas y griegas (excepto π) como subíndices (por ejemplo, a2, qa, or h2o). Para ingresar un subíndice mientras escribe el nombre de una variable, toque y sostenga y luego deslícese para seleccionar . |
|
•
|
Si desea que una variable se trate como un número complejo, use un guión bajo como el último carácter del nombre. |
|
•
|
CAS: Si desea que una variable se trate como un tipo de unidad (como _m o _ft), use un guión bajo como el primer carácter del nombre. No puede usar otros guiones bajos en el nombre. |
|
•
|
No puede usar un guión bajo como el primer carácter del nombre. |
|
•
|
No puede usar un nombre de variable, función o comando preasignado, como Ans, min, or tan. |
|
•
|
Los documentos de librería y los objetos de librería están sujetos a restricciones de nombrado adicionales. Para obtener más información, consulte Librerías. |