Acceder al Editor de programas
Se accede al Editor de programas desde la aplicación de Calculadora.
1. | Abra un documento con la aplicación Calculadora ![]() |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
3. | Haga un punteo en Editor de programas. |
Las opciones le permiten definir un nuevo programa, abrir un programa existente o importar un programa desde la Librería.
4. | Haga un punteo en una opción, complete la información requerida y luego haga un punteo en OK. |
El Editor de programas se abre con la plantilla seleccionada activa en el lado derecho de la pantalla.
|
|
Área de trabajo de la Calculadora. Haga un punteo en el lado izquierdo de la pantalla para regresar a y trabajar en la aplicación de Calculadora. |
|
|
Área de trabajo del Editor de programas. Es el área de trabajo predeterminada cuando se abre el Editor de programas. Si el Editor de programas no está activo, haga un punteo en el lado derecho de la pantalla. |
|
|
Línea de estado. Muestra la información del número de línea y el nombre de la función o programa que se define o edita. Un asterisco (*) indica que esta función se cambió desde la última vez que se verificó la sintaxis y se almacenó la función. |