Cómo graficar desde Notas y Calculadora
Puede graficar una función o una relación directamente desde el menú de contexto. Esta característica está disponible para varias funciones y relaciones en las páginas de Notas y de Calculadora.
|
Si las opciones de diseño de página lo permiten, el gráfico se mostrará en la misma página que la función o relación. De lo contrario, el gráfico se mostrará en una página de Gráficos por separado.
El tipo de gráfico que se crea depende del tipo de función o de relación.
Ejemplo sobre cómo graficar desde Notas
Este ejemplo usa una página de Notas para explorar una función cuadrática de forma interactiva.
1. | Inserte un cuadro matemático en una nueva página de Notas e introduzca la siguiente definición de la función: |
Definir f1(x)=x2-1·x-4
2. | Haga un punteo en la expresión para mostrar el menú de contexto. |
3. | Seleccione Gráfico. |
Aparecerá el gráfico. El gráfico y el cuadro matemático están enlazados, de esa manera cualquier ajuste a uno afectará al otro.
4. | Explore la relación entre la función definida y su gráfico: |
- | Arrastre los extremos o el centro del gráfico para manipularlo y observe los cambios en la definición de la función. |
— o —
- | Edite la función definida en el cuadro matemático y observe los cambios en el gráfico. |